* Todos os webinars são apresentados em inglês, a menos que indicado de outra forma.
* Os cursos em sala de aula são ministrados em inglês e presencialmente em nosso escritório em Radford, Virgínia, EUA, a menos que indicado de outra forma.
Motioneering: Criando perfis de motion avançados >
Webinar
Em "Criando perfis avançados no Motioneering" você partirá do módulo anterior e expandirá para dimensionamento de mais categorias de mecanismos, como o sistema de esteira transportadora e o cilindro elétrico, para exemplificar como construir perfis…Opções de topologia de motor para aplicações eletro-ópticas e infravermelhas >
Webinar
Optar pelo tamanho ou pelo comprimento? A opção de motor está relacionada ao equilíbrio entre a necessidade de torque, fator de forma e desempenho. Saiba como outras topologias de motor, além do comprimento e do diâmetro, otimizam a sua plataforma…Enrolamentos de motor: compreendendo como funcionam e como afetam o desempenho >
Webinar
Os motores elétricos servem como força motriz para máquinas industriais, robôs avançados, sistemas de imagiologia médica e inúmeras outras aplicações. Enrolamentos de cobre intrincados desempenham um papel fundamental na operação do motor, com tipos…Motori frameless: less is more. Scopri come aumentare le prestazioni, semplificando la progettazione (session 1) >
Webinar
Questo webinar in due sessioni, rivolto a ingegneri, progettisti e tecnici, approfondirà le dinamiche che influenzano le prestazioni dei sistemi di trasmissione Motion e le tecniche di ottimizzazione.Esploreremo le tecnologie di feedback disponibili…Italiano
Motori frameless: less is more. Scopri come aumentare le prestazioni, semplificando la progettazione (session 2) >
Webinar
Questo webinar in due sessioni, rivolto a ingegneri, progettisti e tecnici, approfondirà le dinamiche che influenzano le prestazioni dei sistemi di trasmissione Motion e le tecniche di ottimizzazione.Esploreremo le tecnologie di feedback disponibili…Italiano
Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen >
Webinar
Gehäuselose Motoren definieren neu, was im modernen Maschinenbau möglich ist. Durch die Kombination verschiedener rahmenloser Komponenten in einem einzigen Gehäuse erhalten diese Aktuatoren erhebliche Vorteile wie reduzierte Abmessungen, geringeres…Deutsch
Projeto de motor de última geração para mísseis >
Webinar
Os sistemas de defesa de última geração exigem recursos de Motion de última geração. Motores comerciais prontos raramente atendem aos requisitos de projeto de munições guiadas e mísseis hipersônicos que devem atingir o alvo com precisão, apesar dos…Em Movimento com Motores de Baixa Tensão >
Webinar
A tecnologia está em movimento. Os motores operados por bateria permitem que os engenheiros incorporem processos de automação industrial em plataformas móveis. As tendências do mercado estão aumentando constantemente a necessidade de robôs móveis,…Otimização da comunicação industrial com tecnologia Fieldbus e soluções Kollmorgen >
Webinar
À medida que a tecnologia avança, aumentam as necessidades de comunicação eficiente, controle centralizado e troca de dados em tempo real nas operações industriais. Os sistemas fieldbus permitem que diversos dispositivos, como sensores, atuadores e…Ajuste de perfis de movimento padrão para otimizar a velocidade e o tempo de operação >
Webinar
Os perfis de movimento triangular e em trapézio de 1/3 são normalmente usados por serem fáceis de projetar. No entanto, usar um perfil triangular pode ser excessivamente agressivo em muitos sistemas, e um retentor de 1/3 1/3 nem sempre fornece o…Ottimizza gli spazi e la modularità con la soluzione di azionamenti nearby di Kollmorgen >
Webinar
I quadri elettrici occupano spazio prezioso, che può essere utilizzato diversamente. Con la soluzione di azionamenti decentralizzati AKD-N di Kollmorgen, puoi superare le limitazioni dei motori con azionamento integrato e godere di prestazioni…Italiano
Ottimizza la gestione dell’energia rigenerata dalla tua applicazione >
Webinar
La potenza rigenerata da un motore durante la fase di decelerazione può essere dannosa per il sistema motion. La gestione di questa energia, al fine di prevenire danni al sistema, può essere affrontata con vari approcci, tra cui l’utilizzo di una…Italiano