* Todos os webinars são apresentados em inglês, a menos que indicado de outra forma.
* Os cursos em sala de aula são ministrados em inglês e presencialmente em nosso escritório em Radford, Virgínia, EUA, a menos que indicado de outra forma.
Fundamentos de controle de Motion para humanoides e exoesqueletos >
Webinar
Com os rápidos avanços na tecnologia de robótica, a escassez persistente de mão de obra e o envelhecimento da população, há uma crescente demanda por robôs humanoides e exoesqueletos que forneçam maior eficiência e desempenho. Os humanoides e…Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável >
Webinar
À medida que a robótica humanoide ganha força em todos os setores, de logística e manufatura a saúde e segurança pública, a demanda por soluções de controle de movimento precisas, eficientes e escalonáveis também aumenta. Engenheiros enfrentam…Motion Control Solutions for Vertical Form-Fill-Seal >
Webinar
Manufacturers have ambitious goals for vertical form-ill-seal machines. Uniting key benefits such as ease of use, flexibility and value, Kollmorgen empowers machine builders to address the rigorous demands of an ever-changing market. In this web…Motion simplificado para sua aplicação de robótica militar >
Webinar
À medida que a tecnologia muda a interação entre máquinas e humanos, continua a surgir oportunidades para colocar novas capacidades robóticas nas mãos dos combatentes. Além de drones militares e exoesqueletos, outros tipos de robôs de defesa e…Movimento para cumprir sua missão no espaço >
Webinar
Com milhares de novos satélites em planejamento e com a exploração espacial passando por um novo renascimento, saiba como os motores projetados para os rigores do espaço e as realidades do mercado serão essenciais para vencer a nova corrida espacial.…Motioneering para Motores sem Carcaça >
Webinar
Dimensionar um servo tradicional ou um motor de passo é simples com a ferramenta Motioneering. Mas e quando é preciso dimensionar um motor sem carcaça? Há alguma consideração especial para essas peças? Descubra como é fácil dimensionar motores sem…Motioneering: Criando perfis de motion avançados >
Webinar
Em "Criando perfis avançados no Motioneering" você partirá do módulo anterior e expandirá para dimensionamento de mais categorias de mecanismos, como o sistema de esteira transportadora e o cilindro elétrico, para exemplificar como construir perfis…Opções de topologia de motor para aplicações eletro-ópticas e infravermelhas >
Webinar
Optar pelo tamanho ou pelo comprimento? A opção de motor está relacionada ao equilíbrio entre a necessidade de torque, fator de forma e desempenho. Saiba como outras topologias de motor, além do comprimento e do diâmetro, otimizam a sua plataforma…Enrolamentos de motor: compreendendo como funcionam e como afetam o desempenho >
Webinar
Os motores elétricos servem como força motriz para máquinas industriais, robôs avançados, sistemas de imagiologia médica e inúmeras outras aplicações. Enrolamentos de cobre intrincados desempenham um papel fundamental na operação do motor, com tipos…Motori frameless: less is more. Scopri come aumentare le prestazioni, semplificando la progettazione (session 1) >
Webinar
Questo webinar in due sessioni, rivolto a ingegneri, progettisti e tecnici, approfondirà le dinamiche che influenzano le prestazioni dei sistemi di trasmissione Motion e le tecniche di ottimizzazione.Esploreremo le tecnologie di feedback disponibili…Italiano
Motori frameless: less is more. Scopri come aumentare le prestazioni, semplificando la progettazione (session 2) >
Webinar
Questo webinar in due sessioni, rivolto a ingegneri, progettisti e tecnici, approfondirà le dinamiche che influenzano le prestazioni dei sistemi di trasmissione Motion e le tecniche di ottimizzazione.Esploreremo le tecnologie di feedback disponibili…Italiano
Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen >
Webinar
Gehäuselose Motoren definieren neu, was im modernen Maschinenbau möglich ist. Durch die Kombination verschiedener rahmenloser Komponenten in einem einzigen Gehäuse erhalten diese Aktuatoren erhebliche Vorteile wie reduzierte Abmessungen, geringeres…Deutsch