Pular para o conteúdo principal

* Todos os webinars são apresentados em inglês, a menos que indicado de outra forma.

* Os cursos em sala de aula são ministrados em inglês e presencialmente em nosso escritório em Radford, Virgínia, EUA, a menos que indicado de outra forma.

Dia 4 de Maio: O Desafio da Força  >

Webinar

Junte-se a nós no dia 4 de maio em um desafio animado para testar seus conhecimentos sobre a Força. Responda a três rodadas de perguntas e você poderá obter o título indiscutível de Mestre da Força. Celebre os filmes, a engenharia e a ciência neste…

Migliorare le prestazioni adottando alti rapporti inerziali >

Webinar

I movimenti inaspettati delle macchine possono danneggiare i prodotti e provocare situazioni pericolose. Ma se riuscissi a eliminare i movimenti indesiderati e, allo stesso tempo, a ridurre le dimensioni del motore aumentando le…
Italiano

Combine gerações de produtos para criar vantagem estratégica  >

Webinar

À medida que a tecnologia se desenvolve e a última geração de produtos de controle de Motion entra no mercado, a Kollmorgen quer garantir que ninguém seja deixado para trás. Nossas plataformas são projetadas para suportar alterações ou atualizações…

Modern Atalet Eşleştirme ile Performansı Artırma >

Webinar

Beklenmeyen hareket ürünleri bozabilir ve tehlikeli durumlara yol açabilir. Peki ya motor boyutunu azaltarak ve performansı artırarak istenmeyen hareketi giderseydiniz?Olabilir mi? Ataletin sistem performansı üzerindeki etkilerini anlıyorsanız mümkün…
Türkçe

Motion 101 Online: Sessões de mentoria: os fundamentos de desempenho do motor >

Webinar

O curso Motion 101 da Kollmorgen insere os alunos no mundo dos servomotores, drives, dispositivos de feedback e muito mais. Agora, devido aos numerosos pedidos, estamos oferecendo Sessões de mentoria para Motion 101. Estes cursos são totalmente…

Motion 101 Online: Sessões de mentoria: os fundamentos do movimento elétrico >

Webinar

O curso Motion 101 da Kollmorgen insere os alunos no mundo dos servomotores, drives, dispositivos de feedback e muito mais. Agora, devido aos numerosos pedidos, estamos oferecendo Sessões de mentoria para Motion 101. Estes cursos são totalmente…

Fundamentos de controle de Motion para humanoides e exoesqueletos >

Webinar

Com os rápidos avanços na tecnologia de robótica, a escassez persistente de mão de obra e o envelhecimento da população, há uma crescente demanda por robôs humanoides e exoesqueletos que forneçam maior eficiência e desempenho. Os humanoides e…

Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável >

Webinar

À medida que a robótica humanoide ganha força em todos os setores, de logística e manufatura a saúde e segurança pública, a demanda por soluções de controle de movimento precisas, eficientes e escalonáveis também aumenta. Engenheiros enfrentam…

Motion Control Solutions for Vertical Form-Fill-Seal >

Webinar

Manufacturers have ambitious goals for vertical form-ill-seal machines. Uniting key benefits such as ease of use, flexibility and value, Kollmorgen empowers machine builders to address the rigorous demands of an ever-changing market. In this web…

Motion simplificado para sua aplicação de robótica militar >

Webinar

À medida que a tecnologia muda a interação entre máquinas e humanos, continua a surgir oportunidades para colocar novas capacidades robóticas nas mãos dos combatentes. Além de drones militares e exoesqueletos, outros tipos de robôs de defesa e…

Movimento para cumprir sua missão no espaço >

Webinar

Com milhares de novos satélites em planejamento e com a exploração espacial passando por um novo renascimento, saiba como os motores projetados para os rigores do espaço e as realidades do mercado serão essenciais para vencer a nova corrida espacial.…

Motioneering para Motores sem Carcaça >

Webinar

Dimensionar um servo tradicional ou um motor de passo é simples com a ferramenta Motioneering. Mas e quando é preciso dimensionar um motor sem carcaça? Há alguma consideração especial para essas peças? Descubra como é fácil dimensionar motores sem…