Pular para o conteúdo principal

* Todos os webinars são apresentados em inglês, a menos que indicado de outra forma.

* Os cursos em sala de aula são ministrados em inglês e presencialmente em nosso escritório em Radford, Virgínia, EUA, a menos que indicado de outra forma.

Fundamentos de controle de Motion para humanoides e exoesqueletos >

Webinar

Com os rápidos avanços na tecnologia de robótica, a escassez persistente de mão de obra e o envelhecimento da população, há uma crescente demanda por robôs humanoides e exoesqueletos que forneçam maior eficiência e desempenho. Os humanoides e…

Princípios de controle de movimento para robótica humanoide escalonável >

Webinar

À medida que a robótica humanoide ganha força em todos os setores, de logística e manufatura a saúde e segurança pública, a demanda por soluções de controle de movimento precisas, eficientes e escalonáveis também aumenta. Engenheiros enfrentam…

Motion Control Solutions for Vertical Form-Fill-Seal >

Webinar

Manufacturers have ambitious goals for vertical form-ill-seal machines. Uniting key benefits such as ease of use, flexibility and value, Kollmorgen empowers machine builders to address the rigorous demands of an ever-changing market. In this web…

Motion simplificado para sua aplicação de robótica militar >

Webinar

À medida que a tecnologia muda a interação entre máquinas e humanos, continua a surgir oportunidades para colocar novas capacidades robóticas nas mãos dos combatentes. Além de drones militares e exoesqueletos, outros tipos de robôs de defesa e…

Movimento para cumprir sua missão no espaço >

Webinar

Com milhares de novos satélites em planejamento e com a exploração espacial passando por um novo renascimento, saiba como os motores projetados para os rigores do espaço e as realidades do mercado serão essenciais para vencer a nova corrida espacial.…

Motioneering para Motores sem Carcaça >

Webinar

Dimensionar um servo tradicional ou um motor de passo é simples com a ferramenta Motioneering. Mas e quando é preciso dimensionar um motor sem carcaça? Há alguma consideração especial para essas peças? Descubra como é fácil dimensionar motores sem…

Motioneering: Criando perfis de motion avançados >

Webinar

Em "Criando perfis avançados no Motioneering" você partirá do módulo anterior e expandirá para dimensionamento de mais categorias de mecanismos, como o sistema de esteira transportadora e o cilindro elétrico, para exemplificar como construir perfis…

Opções de topologia de motor para aplicações eletro-ópticas e infravermelhas >

Webinar

Optar pelo tamanho ou pelo comprimento? A opção de motor está relacionada ao equilíbrio entre a necessidade de torque, fator de forma e desempenho. Saiba como outras topologias de motor, além do comprimento e do diâmetro, otimizam a sua plataforma…

Enrolamentos de motor: compreendendo como funcionam e como afetam o desempenho  >

Webinar

Os motores elétricos servem como força motriz para máquinas industriais, robôs avançados, sistemas de imagiologia médica e inúmeras outras aplicações. Enrolamentos de cobre intrincados desempenham um papel fundamental na operação do motor, com tipos…

Motori frameless: less is more. Scopri come aumentare le prestazioni, semplificando la progettazione (session 1) >

Webinar

Questo webinar in due sessioni, rivolto a ingegneri, progettisti e tecnici, approfondirà le dinamiche che influenzano le prestazioni dei sistemi di trasmissione Motion e le tecniche di ottimizzazione.Esploreremo le tecnologie di feedback disponibili…
Italiano

Motori frameless: less is more. Scopri come aumentare le prestazioni, semplificando la progettazione (session 2) >

Webinar

Questo webinar in due sessioni, rivolto a ingegneri, progettisti e tecnici, approfondirà le dinamiche che influenzano le prestazioni dei sistemi di trasmissione Motion e le tecniche di ottimizzazione.Esploreremo le tecnologie di feedback disponibili…
Italiano

Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen >

Webinar

Gehäuselose Motoren definieren neu, was im modernen Maschinenbau möglich ist. Durch die Kombination verschiedener rahmenloser Komponenten in einem einzigen Gehäuse erhalten diese Aktuatoren erhebliche Vorteile wie reduzierte Abmessungen, geringeres…
Deutsch