Pular para o conteúdo principal

* Todos os webinars são apresentados em inglês, a menos que indicado de outra forma.

* Os cursos em sala de aula são ministrados em inglês e presencialmente em nosso escritório em Radford, Virgínia, EUA, a menos que indicado de outra forma.

Assumindo o controle: como criar motion de alto desempenho em sua máquina >

Webinar

Você já se desapontou com o desempenho de uma máquina que parecia bom no papel, mas que, na realidade, se apresentou inferior ao previsto? Como um fabricante de máquinas gera motion de alto desempenho sem sacrificar tempo e dinheiro? Nesta sessão de…

TBM2G: Motion de última geração usando motores otimizados e compactos sem carcaça >

Webinar

Como obter torque máximo em velocidade máxima sem um motor superdimensionado? Como evitar temperaturas excessivas sem redução da potência? Como obter todo o desempenho necessário em um formato compacto que combina com acoplamento prontamente…

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Webinar

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.Tehlikeli ortamlar için hareket çözümleri tasarlamak karmaşık veya…
Türkçe

A Gravidade da Situação: manuseio de cargas verticais em Automação >

Webinar

Quando um servomotor carrega uma carga vertical, há desafios especiais a se resolver. Há o elemento adicional da gravidade a ser enfrentado, e a maioria das aplicações não consegue suportar uma carga em queda. O que acontece se ocorrer uma falha?…

Servo Motion Toolbox: como melhorar máquinas de corte sem ferramentas >

Webinar

O Motion aprimorado pode melhorar a precisão, o rendimento e as capacidades de corte de sua máquina de corte à laser, à plasma ou à jato de água, levando a um aumento nas vendas, margens mais altas e maior satisfação para seus clientes. Neste…

Dicas e sugestões sobre a Ferramenta de Osciloscópio do Software Workbench >

Webinar

As Ferramentas de Osciloscópio AKD e AKD2G podem ser usadas para capturar dados de diferentes formas. Essas dicas podem ser úteis para a compreensão dos pontos mais específicos da ferramenta. Você desenvolverá um entendimento melhor da ferramenta e…

Dicas para escolher um Motor de Passo >

Webinar

Com a ampla gama de opções de motores de passo, como escolher o motor certo para sua aplicação? Esta sessão irá ajudá-lo a identificar os principais diferenciais na tecnologia de motores de passo, para que você possa escolher com confiança a solução…

Dicas para dimensionar e programar o controle de movimento para aplicações de pórtico >

Webinar

Organizar um projeto de aplicação desde a concepção ao desenvolvimento pode ser uma tarefa tremenda. Aplicações como a de um pórtico (estrutura multieixo que compartilham uma carga) requerem atenção especial na seleção e implementação de componentes.…

Faça um tour pela ferramenta de Tuning de servodrive aprimorada para obter o desempenho ideal >

Webinar

O tuning adequado faz toda a diferença entre um sistema que simplesmente se move e um sistema que realmente funciona. Melhoramos a poderosa tela de tuning do WorkBench e a tornamos ainda mais capaz. Você verá que a ferramenta mantém todo o seu poder,…

Sob o microscópio: o que procurar no design higiênico de máquinas >

Webinar

Você está se concentrando nos recursos de desenvolvimento certos? Quando você considera o custo e a interrupção de um recall, precisa ter certeza de que cada higienização está removendo patógenos com eficácia, sem também danificar prematuramente seus…

Entenda o torque de cogging vs ripple de torque para otimizar o controle de movimento  >

Webinar

Os servomotores podem ficar sujeitos a distúrbios de torque que afetam o desempenho de movimento exigido do sistema. Há muita propaganda no mercado sobre projetos de motores com “cogging zero”, levando muitos a acreditar que cogging zero equivale a…

Compreenda as opções de enrolamento do motor de passo: em série versus em paralelo >

Webinar

Ao compreender as sutilezas da configuração do enrolamento do motor de passo, você terá uma ferramenta valiosa para selecionar o motor de passo certo para sua aplicação. Entenda como as opções de enrolamento afetam o torque, a velocidade, o consumo…