Pular para o conteúdo principal

* Todos os webinars são apresentados em inglês, a menos que indicado de outra forma.

* Os cursos em sala de aula são ministrados em inglês e presencialmente em nosso escritório em Radford, Virgínia, EUA, a menos que indicado de outra forma.

Signs You Should Consider a Frameless Motor in Your Machine >

Webinar

Big machines require big solutions. Right? But what if higher-performance machines could benefit from compact, space-saving, lightweight, more efficient embedded solutions? Did you know that high-performance applications for harsh environments like…
English, IN

Sinais de que você deve considerar um motor sem carcaça em sua máquina >

Webinar

Grandes máquinas exigem grandes soluções. Certo? Mas e se as máquinas de alto desempenho pudessem se beneficiar de soluções integradas compactas, leves e mais eficientes? Você sabia que aplicações de alto desempenho para ambientes agressivos, como…

Simplify Regen Resistor Selection for Motion Systems  >

Webinar

The power generated by a motor during deceleration can be detrimental to your motion system. To intercept this electrical power and prevent system harm, the use of a regeneration resistor is often required. Sizing and selecting the correct regen…

Passo a passo da programação para o AKD BASIC >

Webinar

Você quer aproveitar ao máximo o seu drive AKD BASIC? O drive AKD BASIC combina os recursos de desempenho da Série AKD líder com o controle de máquina e Motion incorporados para fornecer o que você busca. Usando a linguagem de programação BASIC…

Step by Step Programming for AKD BASIC >

Treinamento em Sala de Aula

Hands-on programming for real world applications. This on-line course covers the building blocks required to develop programs for AKD BASIC. This course requires a demo drive (rent or purchase) and access to the internet. $300/Student

Conheça o Motion: as melhores aplicações para a tecnologia de motores de passo >

Webinar

Cada eixo de Motion tem requisitos diferentes e, embora alguns precisem de controle total do servo, muitos podem ser resolvidos economicamente com motores de passo. Quer saber quando usar cada uma das opções? Quer saber qual motor de passo é sua…

Conheça o Motion: O 411 sobre a tecnologia de passo >

Webinar

Não há necessidade de ligar para o departamento de informações para saber mais sobre o movimento de passo. Cada eixo de movimento tem requisitos diferentes e, embora alguns precisem de controle total do servo, muitos podem ser resolvidos…

Assumindo o controle: como criar motion de alto desempenho em sua máquina >

Webinar

Você já se desapontou com o desempenho de uma máquina que parecia bom no papel, mas que, na realidade, se apresentou inferior ao previsto? Como um fabricante de máquinas gera motion de alto desempenho sem sacrificar tempo e dinheiro? Nesta sessão de…

TBM2G: Motion de última geração usando motores otimizados e compactos sem carcaça >

Webinar

Como obter torque máximo em velocidade máxima sem um motor superdimensionado? Como evitar temperaturas excessivas sem redução da potência? Como obter todo o desempenho necessário em um formato compacto que combina com acoplamento prontamente…

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Webinar

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.Tehlikeli ortamlar için hareket çözümleri tasarlamak karmaşık veya…
Türkçe

A Gravidade da Situação: manuseio de cargas verticais em Automação >

Webinar

Quando um servomotor carrega uma carga vertical, há desafios especiais a se resolver. Há o elemento adicional da gravidade a ser enfrentado, e a maioria das aplicações não consegue suportar uma carga em queda. O que acontece se ocorrer uma falha?…

Servo Motion Toolbox: como melhorar máquinas de corte sem ferramentas >

Webinar

O Motion aprimorado pode melhorar a precisão, o rendimento e as capacidades de corte de sua máquina de corte à laser, à plasma ou à jato de água, levando a um aumento nas vendas, margens mais altas e maior satisfação para seus clientes. Neste…