Back to top

PCMM: Controlador Programável, Multi-eixo Mestre

Nosso controlador PCMM proporciona o desempenho máximo de um controlador integrado, capaz de executar módulos pequenos da máquina, além de 20+ eixos e I/O. Contém um PLC poderoso, controlador de movimento, e EtherCAT mestre em um pacote pequeno.
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
  • Fornece acesso a todas as vantagens da plataforma de motor da Kollmorgen, incluindo o AKM®, o CDDR ™, e outras tecnologias de acionamento direto

*A contagem de eixos depende da complexidade do movimento/automação e performance (20 ou mais eixos possíveis para uma máquina de baixa complexidade a uma taxa de atualização de rede 1 kHz, 8 eixos com complexidade média da máquina a uma taxa de atualização de rede 4 kHz)

Benefícios:

  • Reduza o espaço do painel, os custos de fiação e o tempo de construção com um controlador multi-eixo da máquina e movimento programável incorporado ao usar o AKD-SDPM integrado para ainda mais economia de espaço
  • Acelere o tempo de projeto e simplifique a integração usando um único ambiente de desenvolvimento escalável para programar PCMM ™ ou AKD PDMM®
  • Minimize o risco e maximize o desempenho com o nosso hardware integrado da unidade AKD líder da indústria com a arquitetura comprovada do Kollmorgen Automation Suite
  • Oferece recursos avançados em uma máquina de maior desempenho com as vantagens de tubulação de rede e capacidades de co-engenharia Kollmorgen
  • Controle vários eixos servo de alto desempenho sem a necessidade de um controlador separado, economizando custos e espaço do gabinete de fiação
  • Construa um sistema completo com ótimo desempenho usando unidades, motores, módulos I/O, painéis IHM e outros componentes projetados para trabalharem juntos

Experimente já

Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.
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
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
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
English 04 Mar 2022 12.92 MB Copy URL
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
English 11 Fev 2014 191.07 KB Copy URL
Article
Velocity mode control of an axis with KAS controller The attached demo project shows how to control a servo axis with a KAS controller in Velocity Mode instead fo the default Position Mode. New in the 2.9 release of KAS is the PDO editor to freely...
How Many Remote I/O AKT-ECT-000-000 Couplers are Required in an Application. The following are guidelines when determining how many AKT-ECT-000-000  Ethercat Coupler modules will be required in a KAS application using Remote I/O. Please note that the AKD-PDMM controller/...
KAS CPU Performance Function Block The Function Block GetCtrlPerf allows the user to monitor KAS cpu loading in the application program and then take the application specific appropriate action if a limit is exceeded. Multiple outputs...
KAS Webhelp A beta version of the KAS Webhelp is available from the landing page of KDN (see "Resources" in the right column) and from the following link. This version includes additions and corrections made...
Reading a Thermocouple in units of 0.1 Degrees C in a PxMM Project In a KAS project, the following outlines reading a thermocouple temperature in units of 0.1 Degrees C from a AKT-AN-200 or AKT-AN-400 slice I/O module. Note: Reading this note will help you get...

Pages

Título Idioma Data Tamanho
Blue Guide German 15 Jul 2015 Copy URL
pdfPCMM EU Declaration of Conformity (REV 1/27/2017) English 30 Jan 2017 118.29 KB Copy URL