Pular para o conteúdo principal

Rede de suporte da Kollmorgen

Bem-vindo à Rede de suporte da Kollmorgen (anteriormente conhecida como KDN). Encontre downloads, faça perguntas, participe da comunidade de seus colegas

 

 

Site Statistics:
894
Contributions
Registered Users
1514
Artigos
2780
Downloads

Últimos artigos de suporte

CNC PPC - Registradores especiais do CNCLista de registradores especiais do CNC para acessar dados em tempo real, status do CNC e comandos.
Rodrigo Gallo Rodrigo Gallo
Retrofit KAS EtherCAT Backups with AKD2G FirmwareThe AKD2G drives with firmware versions 02-12-00-001 (and later) do not support downgrading the firmware to the versions 02-12-00-000 (or earlier). The KAS EtherCAT backups created using AKD2G firmware 02-12-00-000 (or earlier) are not capable of restoring the drive’s configuration once any AKD2G…
Jeanie
AKD2G EtherCAT W7011 Warning and F7011 Fault Synchronization Error SupportThis article provides details related to cause and remedy of the W7011 warning and F7011 Fault in the AKD2G EtherCAT drive.
toddevans01
Using Siemens PD_TEL9_DrivePos with Telegram 9 for Positioning with AKD2G Profinet RTThis document provides test results when using Siemens PD_TEL9_DrivePos function block with AKD2G Profinet Telegram 9
toddevans01
KAS v4.01 Software is now available!! KAS v4.01 Software is now available!!
dusty.schafer

Latest Community Topics

Feature Request - KAS IDE
njandroep
profiles creation
jay thomas
Feature - Add a Description to Motion Tasks
njandroep
Homed reference point retained during power down?
njandroep
S400 Drive program COM1 fail
MolnaarBence

Recursos de Suporte Online

Não está encontrando o que você precisa? Veja abaixo opções de suporte adicionais, incluindo a documentação completa do KAS e do AKD, links para nossa área de treinamento e documentos de fornecedores.