Back to top

Comunicados de Imprensa

Suas máquinas de embalagem terão um desempenho sem comprometimentos com os motores Kollmorgen KBM™ Series

12 Mai 2011

Ratingen, 12 de maio de 2011 – O projeto sem frame com eixo oco oferece máquinas de alto desempenho mais rápidas, mais econômicas e completamente otimizadas

Leia mais »

O Novo Controlador de Veículos CVC600 da Kollmorgen Garante um Grande Desempenho em Espaços Apertados e em Condições Adversas

09 Dez 2010

RADFORD, VA, 9 de dezembro, 2010 – A Kollmorgen introduz o Controlador de Veículos CVC600. Com apenas 125 x 50 x 195 mm de tamanho, os controladores de veículos CVC600 podem assentar onde outros controladores de veículos não podem. O controlador compacto também ostenta um projeto rígido classificado por IP65, que é altamente imune a vibrações, fontes de alimentação instáveis, variações de temperatura, umidade e pó, para garantir um alto desempenho e uma operação contínua.

Leia mais »

O Sistema de Geração de Energia da Kollmorgen Fornece a Energia Necessária na tensão Desejada em Veículos Militares de Alto Consumo

19 Out 2010

Com raízes em uma tecnologia amadurecida, o sistema é projetado para satisfazer as crescentes e pesadas necessidades energéticas dos veículos militares, dentro de um espaço limitado

Leia mais »

Kollmorgen reconhecida em 2010 pelo Reader's Choice

08 Out 2010

RADFORD, Virgínia, E.U.A., 8 de outubro de 2010 – A Kollmorgen foi reconhecida pela revista Control Design como o vendedor preferido número 1 para motores Stepper em sua premiação de escolha dos leitores em 2010. Os prêmios são o resultado de uma pesquisa autônoma com assinantes que têm autoridade para especificar, recomendar ou adquirir produtos de automação e de controle industriais.

Leia mais »

Kollmorgen Automation Suite™ Apresenta Desempenho Dinâmico para Maximizar Produtividade de Máquina de Totalmente Automatizada Modular de Processamento de Papel

13 Ago 2010

RADFORD, Virgínia, E.U.A., 13 de agosto de 2010 - A intercaladora em rolo jumbo da Jakob Graphic Services GmbH pode automaticamente agrupar, colar, rotular, dobrar e cortar formas, mailings com inserções cortadas, brochuras com ou sem acabamento, calendários e material impresso similar. Estas máquinas oferecem operação precisa durante processos altamente dinâmicos enquanto rapidamente se adaptam às novas tarefas com um sistema de transição extremamente simples e rápido...

Leia mais »

A Kollmorgen e a Optiscan Group Anunciam Parceria para a Implementação de Soluções Pick-n-Go®

13 Mai 2010

Radford, Virgínia, 13 de maio de 2010 - A Kollmorgen, fabricante líder em tecnologia de controle sem motorista, e a Optiscan Group, o líder de mercado em soluções de armazenamento orientadas por voz nos países nórdicos e bálticos, chegaram a um acordo de parceria estratégica...

Leia mais »

Os Motores sem Escova Série KBM™ sem Estrutura da Kollmorgen Apresentam Alto Desempenho para Aplicações de Movimento Altamente Integradas

11 Mai 2010

RADFORD, Virgínia, E.U.A., 11 de maio de 2010 - A Kollmorgen introduz os motores sem escova sem moldura da série KBM™, uma nova família de motores sem moldura derivadas de um portfólio de desenhos provado e extensivo. Disponível em 14 tamanhos para operações de baixa ou alta tensão, os motores síncronos KBM sem escova fornecem torque, força e velocidade...

Leia mais »

AKD™ Servo Drives Apresenta Suporte EtherCAT® Inédito Sem a Necessidade dos Dispositivos Adicionais de Hardware

10 Mai 2010

RADFORD, Virgínia, E.U.A., 10 de maio de 2010 - Eles maximizam a flexibilidade enquanto reduz custos e a área de superfície geral em comparação com muitos produtos de unidade de disco competitivos. Servo drives AKD™ baseados em ethernet da Kollmorgen suportam o barramento de movimento EtherCAT®...

Leia mais »

Servo Drive AKD™ da Kollmorgen é Nomeado Finalista do 2010 Design News Golden Mousetrap

10 Mai 2010

RADFORD, Virgínia, E.U.A., 10 de maio de 2010 - A unidade de disco AKD™ Servo da Kollmorgen foi nomeada finalista do Design News Golden Mousetrap Award 2010 na categoria de Controle/Automação de movimento. O AKD baseado em Ethernet fornece melhor desempenho da classe com flexibilidade líder da indústria...

Leia mais »

Especifique Rapidamente um Sistema de Movimento Otimizado com o Motor de Aplicação MOTIONEERING® 6.1.0 da Kollmorgen

04 Mai 2010

RADFORD, Virgínia, E.U.A. – A Kollmorgen introduz seu novo software de classificação por tamanho e seleção de sistema de movimento MOTIONEERING® 6.1.0. Esta poderosa ferramenta de projeto OEM utiliza um conceito de projeto de mecanismo para recolher e salvar informação de carga de eixo, calcular automaticamente resultados de aplicação...

Leia mais »

Pages