Back to top
23 Abr 2010

A Kollmorgen e a KNAPP Systemintegration GmbH anunciam parceria para a Implementação Global de Soluções de Controle sem Motorista

A Kollmorgen, fabricante líder de tecnologia de controle sem motorista, e a KNAPP Systemintegration GmbH, membro do grupo KNAPP e especialista líder em automação de armazéns, chegaram a um acordo de parceria estratégica, no qual a KNAPP irá licenciar e integrar a tecnologia NDC Suite da Kollmorgen em aplicações para armazéns, para a coleta de pedidos automatizada e empilhadeiras automatizadas padrão, para aplicações de transporte sem motorista em nível global. Para aplicações de coleta de pedidos automatizada, a KNAPP obteve o direito de utilizar a marca Pick-n-Go® da Kollmorgen.

"Com uma quota de mercado de 30 por cento e uma base instalada de mais de 15.000 veículos, a Kollmorgen é a indústria especializada em soluções de controle para veículos e empilhadeiras sem motorista. Assim, a parceria com a KNAPP é verdadeiramente um ganho mútuo, visto colocar as nossas soluções completas, escalonáveis e comprovadas em campo nas mãos de um especialista líder em automação de armazéns, ao mesmo tempo permitindo-lhes concentrar os seus esforços na sua capacidade principal de automação de armazéns para melhorar a produtividade e reduzir os custos dos seus clientes. Concretamente, a solução da Kollmorgen oferece aos engenheiros de automação mais um elemento de automação que pode vir a ser usado para automatizar ainda mais as fábricas ou armazéns," diz Benny Forsman, Gestor de Produto, Kollmorgen.

A KNAPP implementará soluções de controle sem motorista juntamente com outras aplicações como o sistema pick-by-voice "KiSoft VOICE", o Sistema de Gestão de Armazéns KiSoft WMS (Warehouse Management System) e o Sistema de Controle de Armazéns KiSoft CONTROL da KNAPP.

O Pick-n-Go da Kollmorgen é um sistema de seleção de pedido altamente flexível que simplifica qualquer processo de cumprimento de pedido, com custos de operação significativamente reduzidos. O sistema Pick-n-Go integra perfeitamente com os Sistemas de Gestão de Armazém existentes e processos estabelecidos, e é facilmente adaptável à satisfação de necessidades específicas da aplicação. Em muitas aplicações, o sistema Pick-n-Go proporcionará melhorias na produtividade de seleção de pedidos em mais de 60% e se paga em apenas 12 ou 24 mensalidades.

A NDC Suite da Kollmorgen é uma solução completa de AGV que promete baixar os custos totais para integradores de sistema e usuários finais. O coração da NDC Suite é a NDC8 – o módulo de controle redimensionável que não precisa de aplicações da Kollmorgen e que funciona com todos os AGVs, desde pequenos e simples a grandes e complexos.

Também é fácil de se integrar com sistemas host e sistemas de manuseio de material e, uma vez que, a mesma plataforma é usada em todos os lugares, o mesmo conjunto de capacidades de engenharia é empregado em todos os tipos de aplicações.

SOBRE A KNAPP
A KNAPP AG está no ranque de sistemas de liderança e provedores de soluções em logísticas e automação de armazenamento. Os 26 escritórios e subsidiários ao redor no mundo reforçam o caráter internacional deste grupo empresarial com sua base em Hart bei Graz, na Áustria.

Como um Fornecedor de Soluções, o grupo KNAPP apresenta tudo para modernização ou remodelagem dos armazéns de distribuição no mercado e produção de uma única fonte – desde o desenvolvimento de sistema, instalação e iniciação até a ampla assistência pós-venda. A variedade de produtos se estende de adaptações específicas ao consumidor de componentes logísticos patenteados para projetos de armazéns e automação, e de sistemas feitos sob medida para grandes clientes que vão ao encontro de cada necessidade de soluções logísticas eficientes, até ao serviço e a manutenção dos armazéns existentes.

Mais de 55 anos de experiência e know-how de mais de 1200 projetos bem-sucedidos fazem hoje da KNAPP uma participante global no desenvolvimento e na produção de sistemas de transportadores, coleta, logísticas para armazéns e softwares para logísticas de armazéns.

Para obter mais informações, visite www.knapp.com, endereço de e-mail [email protected] ou ligue +1 678 388 2880.

SOBRE A KOLLMORGEN
A Kollmorgen é líder no fornecimento de sistemas de movimento e componentes para construtores de máquinas ao redor do mundo, com mais de 60 anos de experiência e projeto de controles de movimento. Através de conhecimento em nível mundial sobre movimento, qualidade líder da indústria e quota de mercado, além de 35 anos de desempenho comprovado em tecnologia de controle sem motorista, a Kollmorgen continua lançando soluções inovadoras e inigualáveis em soluções de controle sem motorista, em termos de desempenho, confiabilidade e facilidade de utilização, dando às operações de armazém uma vantagem de mercado incontestável. A tecnologia e o conhecimento da Kollmorgen foram fundamentais para a primeira fábrica do mundo de produção de automóveis com veículos sem motorista, veículos orientados a laser, sistema Pick-n-Go e veículos sem motorista de 170 toneladas com 16 rodas controladas.

Para obter mais informações sobre sistemas Pick-n-Go visite www.pick-n-go.com, e-mail [email protected], ou ligue 1-540-467-3086. Para obter mais informações sobre as soluções de controle NDC Suite AGV visite www.ndcsuite.com, e-mail [email protected] ou ligue 1-540-467-3086.