Pular para o conteúdo principal
Aeronave eVTOL pairando

Aeronave eVTOL: desafios técnicos, oportunidades de aplicação e a função do Motion  >

Saiba como servomotores sem carcaça otimizados para cada aplicação ajudam os fabricantes a acelerar o desenvolvimento de eVTOLs com maior capacidade e mais tempo de voo.

Oito dicas para minimizar ou eliminar ruídos de EMI >

Ruído, e não estou falando daquela banda terrível que você ouviu no festival de verão do ano passado, mas do ruído de interferência eletromagnética (EMI). Existem oito etapas principais a serem consideradas ao tentar eliminar problemas de ruído EMI.…

Da fábrica à fazenda: liberando o poder da tecnologia de servomotores da Kollmorgen >

Como a automação inteligente aumenta a produtividade da fazenda, há uma necessidade de motores potentes e precisos que possam lidar com uma ampla gama de tarefas pesadas, dia após dia. Mas mesmo a tecnologia mais avançada não muda a natureza…
Kollmorgen Blog

Acelere seu conhecimento sobre AGV com o programa de treinamento imersivo da Kollmorgen >

No mundo atual, a rápida evolução dos sistemas de veículos guiados automaticamente (AGV) exige um aprendizado contínuo e o desenvolvimento de habilidades para manter-se à frente da concorrência.
ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios

ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot e AGVs: equilibrando os benefícios e desafios >

As IAs generativas, como ChatGPT, Google Bard ou Microsoft CoPilot poderão revolucionar a arena AGV? Sebastian Witkarsson, Diretor de Segurança da Informação da Kollmorgen, analisa as possibilidades – e faz um sinal de cautela.

Quais são os elementos básicos de um sistema servo? >

Ao trabalhar com especialistas em controle de motion como a Kollmorgen, a escolha de um sistema servo é mais fácil e rápida, resultando em um sistema otimizado para a aplicação.

Explore o espaço e outros planetas com os motores da Kollmorgen dignos da exploração espacial >

A exploração espacial continua evoluindo e a Kollmorgen pode ajudar você com motores projetados de forma colaborativa que resistem aos ambientes extremos do espaço.

Vença a nova corrida espacial com motores confiáveis >

A LEO é uma economia comercial de crescimento rápido e a Kollmorgen tem a experiência e os motores adequados para espaço para ajudar você nessa nova corrida espacial.
Dia da Inovação da Kollmorgen, concretizando ideias na vanguarda da tecnologia

A concretização de ideias na vanguarda da tecnologia >

A Kollmorgen tem tudo a ver com inovação, investindo constantemente em colaborações e projetos de pesquisa para trocar conhecimento e experiência com parceiros e universidades em todo o mundo. Saiba mais sobre como a Kollmorgen trabalha para…

Quais São os Cinco Principais Componentes de um Servomotor sem Escovas >

Os servomotores são usados em vários mercados para alimentar rodar máquinas, instrumentos, robôs e outras aplicações de automação de fábrica. Este blog aborda os cinco principais elementos de um servomotor DC sem escovas convencional: o rotor, o…

Para a próxima geração de robôs cirúrgicos, diminua o comprimento axial de suas juntas robóticas >

E se você pudesse projetar e construir um robô cirúrgico para ajudar os médicos a realizar operações menos invasivas e mais precisas e a obter melhores resultados para os pacientes? Ainda que os resultados de qualquer cirurgia dependam dos desafios…

Segurança funcional, por que é importante e como alcançá-la com SafeMotion™ >

Todo fabricante de máquinas sabe que deve atender a rigorosos requisitos de segurança para proteger os trabalhadores contra o risco de lesões. Se eles constroem máquinas para o mercado da UE, eles devem saber que o cenário regulatório europeu é mais…

Pare, freie e siga com segurança: Tuning de Motion para cargas verticais >

When designing motion for applications such as vertical gantries and hoists, you need to take special care to ensure operator safety and operational efficiency. Let’s discuss best practices for meeting the particular challenges involved.

Três considerações de design que indicam que a máquina precisa de um motor sem carcaça >

Os engenheiros geralmente enfrentam desafios ao incluir servomotores em um novo design de máquina. Escolher entre um motor de torque com ou sem carcaça não deveria ser um deles. Este blog revela três considerações de design que indicam porquê um…

5 grandes motivos para fazer um upgrade para servodrives AKD2G >

Os avanços na tecnologia de processadores continuam a expandir os recursos e as capacidades que os servodrives oferecem. Optar por um sistema novo ou existente de drive ou de controle depende muito dos requisitos da aplicação. A plataforma do…