Back to top

Até recentemente, a compra de drives, motores e cabos de diferentes fornecedores era rotina. A tecnologia simplificou o processo de escolha dos cabos e qualquer técnico de instalação era capaz de escolher cabos que atendessem às necessidades de uma aplicação específica e instalá-los sem causar problemas críticos no sistema.

Para fabricantes que estão buscando oferecer funcionalidades de personalização, a verdadeira personalização em massa para o tamanho de um lote exigirá mais do que adquirir os mais modernos equipamentos ou impressoras 3D. É importante entender toda a cadeia de suprimentos envolvida, da idealização e do design do produto até a fabricação e a logística.

Quando e como personalizar um servomotor padrão depende dos benefícios previstos derivados da personalização que devem incluir uma solução ligada à forma, ajuste e função. Saiba mais.

Uma alternativa para personalizar um servomotor é utilizar um motor sem carcaça e integrar diretamente na própria máquina. Saiba mais em nosso novo post no blog.

Os motores elétricos geram calor em condições normais de operação e podem gerar uma faísca se a bobina do motor falhar. Temperaturas excessivas da caixa do motor ou uma faísca que não foi adequadamente contida podem causar uma explosão ou provocar um incêndio em ambientes onde há materiais perigosos específicos.

Existem vários requisitos de desempenho que devem ser considerados ao selecionar um motor de passo para uma aplicação. A ferramenta Otimizador do motor de passo é a maneira mais rápida e confiável de determinar essas necessidades.

Existem várias considerações ao escolher um atuador linear Direct-Drive para uma aplicação específica, como a velocidade, a força, o perfil de movimento, o espaço físico disponível e os fatores ambientais necessários. Isso significa que a solução do atuador escolhida deve produzir os requisitos de força e velocidade de carga, caber no espaço disponível e ter desempenho conforme exigido nas condições ambientais submetidas à aplicação.

Um motor de passo é um motor síncrono sem escovas de duas fases simples contendo um rotor magnetizado segmentado e um estator consistindo em um número prescrito de bobinas eletromagnéticas. Quando energizadas, essas bobinas criam polos norte e sul que empurram ou puxam o rotor magnetizado segmentado para fazê-lo girar.

Um atuador linear Direct-Drive, usando um servomotor linear de ímã permanente, produz força e velocidade com base na corrente e na tensão fornecidas e gera um movimento linear ao longo do eixo sendo acionado. Um servomotor linear funciona como parte de um sistema de malha fechada, fornecendo a força e a velocidade comandadas por um servodrive e utilizando um feedback para fechar a malha de controle. Em termos simples, um servomotor linear se comporta de forma idêntica a um servomotor rotativo, ele é simplesmente estendido plano e reto.

A margem de fase é uma medida no domínio da frequência, tomada a partir de um diagrama de Bode, que calcula a quantidade de atrasos de fase acima de -180 graus no ponto no diagrama de amplitude que cruza 0 dB (ganho de frequência cruzada).

Pages

Blog Taxonomy Helper
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
Subscribe to Blog in Motion