Da superfície de Marte até as profundezas do oceano, do centro da Terra até o centro do corpo humano, os sistemas de motion da Kollmorgen encaram os ambientes mais extremos.
Para a maioria das aplicações, os motores funcionam em condições ambientais cotidianas. E mesmo que uma falha no motor seja inconveniente, ou até ocasione um elevado tempo ocioso, raramente causa uma catastrófica e irreparável falha de aplicação. Mas, também, existem usos específicos e de altos riscos onde o ambiente é extremo e a falha não é uma opção. Exploração espacial é o exemplo mais notável.
Como você pode dissipar o calor gerado pelos instrumentos, controles eletrônicos e fontes de energia no vácuo do espaço? Por outro lado, como você pode garantir o funcionamento seguro dos sistemas de motion quando a temperatura do ambiente chega ao zero absoluto? Como você pode prevenir a perda de gás acelerada pelo vácuo dos materiais que poderiam contaminar componentes e experimentos sensíveis? Como você pode garantir que os materiais suportem a radiação intensa do espaço e, também, da própria fonte de energia de plutônio do veículo espacial?
Seis décadas e centenas de motores no espaço
O Rover Perseverance acaba de iniciar sua missão de pelo menos um ano marciano (678 dias terrestres), e espera-se que até mais, explorando a superfície do planeta vermelho. Ele, provavelmente, representa o mais avançado feito de engenharia já realizado — e é o mais recente, em uma longa história de jornadas espaciais notáveis que a Kollmorgen ajudou a tornar possível.
A Kollmorgen tem fornecido motores para os programas da NASA desde a missão Gemini, em meados dos anos 1960, passando pelo pouso da Apollo na Lua, a estação espacial Skylab, os satélites de GPS que são fundamentais na vida cotidiana e no comércio, o sistema de orientação do foguete Titan, o ônibus espacial reutilizável na órbita terrestre baixa e muitos outros. Os motores da Kollmorgen estiveram nos programas de Marte, começando com o Viking 1— o primeiro veículo de pouso a ter sucesso em sua missão — passando pelos rovers Spirit, Opportunity e Curiosity, e agora o notável Perseverance. Ao longo de aproximadamente seis décadas, nós colocamos centenas de motores no espaço.
O coração do sistema
Desenvolver um projeto como o Perseverance é realmente um trabalho em equipe e nós somos orgulhosos por fazer parte do time. Dentre nossas muitas contribuições para a engenharia da NASA está um motor sem carcaça de Direct-Drive da série RBE coengenheirado que controla a principal bomba de controle térmico do Perseverance, que refrigera todos os eletrônicos e instrumentos a bordo do rover. Os engenheiros da NASA o chamam carinhosamente de "o coração do sistema".
Os motores da série RBE são ideais para esse propósito, pois a o formato sem carcaça pode ser integrado diretamente à aplicação, usando os mesmos rolamentos para suportar tanto a carga quanto o rotor para diminuir o volume, peso e complexidade. O coengenheirado projeto RBE também incorpora materiais que suportam os rigores do espaço. Uma modificação especial permite a instalação de um exclusivo sistema de resfriamento líquido para o próprio motor — projetado para desempenho seguro e de longa duração sob as condições mais extremas.

Nós estamos trabalhando diretamente com o Laboratório de propulsão a jato da NASA para otimizar esse motor RBE coengenheirado para uso a longo prazo no satélite de órbita em Europa, programado para ser lançado em 2024 e chegar à órbita de Júpiter em 2030, onde mapeará Europa e outras luas jovianas. Nosso motor controlará a principal bomba de controle térmico do satélite e espera-se que ele opere pelo período de 12 anos da missão.
Qual é o seu ambiente extremo?
Fornecer motores para missões espaciais pode soar estranho, mas projetar e construir sistemas de motion para ambientes extremos é negócio como de costume para a Kollmorgen. Pense sobre isso. Ambientes extremos, onde falhar não é uma opção, não são apenas encontrados no espaço sideral, ou na superfície de Marte. Eles estão em cima, embaixo e ao nosso redor.
- Os sistemas de motion da Kollmorgen ajudam a controlar todos os voos, desde aeronaves comerciais a mísseis supersônicos.
- Eles estão na linha produção de alimentos e bebidas, com projetos higiênicos construídos para resistir a higienizações diárias que podem destruir rapidamente motores inferiores.
- Eles estão em equipamentos médicos, de robôs de cirurgia a scanners de tomografia computadorizada de alta resolução, até dispositivos implantáveis — como dispositivos de assistência do ventrículo esquerdo que, literalmente, ajudam a manter pessoas vivas, mais saudáveis e por mais tempo.
- Eles estão debaixo da crosta terrestre, resistindo a temperaturas extremas, pressões, atmosferas corrosivas e nocivas encontradas na produção de gás e óleo.
- Eles conduzem e controlam robôs usados para remover e trocar barras de combustível em usinas nucleares.
- Os sistemas de motion da Kollmorgen também ajudam a impulsionar e guiar veículos subaquáticos, desde Jason Jr. que explorou o naufrágio do Titanic a veículos projetados para maiores profundezas que humanos e máquinas pode alcançar.
E esses são apenas alguns dos inúmeros programas que somos permitidos falar. Não vê sua aplicação na lista? Não é problema. A Kollmorgen possui a tecnologia, linha de produtos, know-how em coengenharia, ampla experiência industrial e compromisso para te ajudar a resolver praticamente qualquer desafio de movimento, não importa qual seja.
Sua missão não precisa ser procurar por evidência de vida extraterrestres. Se você estiver procurando por movimentos precisos, confiáveis e perfeitos com os quais você pode contar para realizar sob quaisquer condições, estamos prontos para ajudá-lo a projetar o excepcional.
Vamos ao trabalho. Consulte um especialista em Motion