Back to top

Quem tem medo de montar um motor sem carcaça?

02 Mai 2012
Tom S Wood

Não há realmente nada a temer ao utilizar servomotores sem carcaça de alto desempenho no design de sua máquina. Muitos engenheiros se preocupam com "folgas de ar" e "concentricidade" quando falam sobre servomotores sem carcaça - mas há pouco a temer! Nas aplicações em que um design de motor embutido tenha sentido, o eixo de aplicação no qual será montado o motor sem carcaça já terá sido usinado com tolerâncias exatamente dentro do intervalo necessário para um desempenho robusto do servomotor. Concentricidade, desvio e folga axial devem ser considerados no próprio mecanismo da máquina e normalmente estarão dentro do intervalo para a família de motores da KBM. Com o uso de materiais magnéticos de alta energia, a necessidade de uma folga de ar ultra-apertada está descartada! Os designs de motor sem carcaça podem até tolerar um desalinhamento axial e radial leve e ainda funcionar extremamente bem. Então, não há razão para se preocupar em montar um motor sem carcaça.

Família de servomotores sem carcaça da KBM

Por que então eu desejaria passar por todos esses problemas? Certamente há um pouco mais de trabalho quando é considerada a montagem de um servomotor sem carcaça em seu mecanismo de máquina do que simplesmente escolher um servomotor com carcaça "normal", mas e se... E se você precisasse reduzir significativamente a folga ou "perda de motion" e melhorar muito a frequência de acomodação ou o desempenho da máquina? E se você tiver um espaço muito limitado para trabalhar e ainda precisar do desempenho de um servomotor? E se você quisesse melhorar a eficiência no design de sua máquina, ganhando mais potência em um pacote menor e mais eficiente? E se você quisesse eliminar o excesso de componentes mecânicos que constantemente provocam aborrecimentos relacionados à manutenção? Essas são apenas algumas razões pelas quais é útil considerar o uso de um design de servomotor de alto desempenho como a família KBM sem carcaça em seu próximo projeto de máquina.

Temos algumas orientações práticas disponíveis para a montagem de componentes de motor sem carcaça no design de sua máquina. O uso de técnicas de conexão ou aperto e aparafusamento está disponível para sua análise e discussão para sua aplicação específica.

Afinal - não há mais nada a temer!

Conte-nos sobre uma situação em que você usou um dispositivo sem carcaça para resolver um problema particularmente difícil...

Fale com um especialista em Motion

Sobre o Autor

Tom S Wood

Tom S Wood - Author

Tom S. Wood, um veterano com mais de 30 anos em controle de motion de alto desempenho, integrou soluções de controle de motion como projetista de máquinas, cliente de servo, representante do fabricante, distribuidor de alta tecnologia e como especialista em produtos de controle de motion da Kollmorgen. Quando não está brincando com servomotores personalizados, Tom gosta de moedas bíblicas, tornear madeira e praticar esportes com seus dois netos. Tom pode ser contatado pelo e-mail [email protected]