Back to top

Por que usar motores à prova de explosão?

Em locais perigosos, o uso de motores à prova de explosão é essencial para a segurança dos funcionários e equipamentos. Os motores à prova de explosão são projetados para uso em ambientes perigosos onde estejam presentes gases inflamáveis, poeiras ou fibras. Os motores elétricos geram calor em condições normais de operação e podem gerar uma faísca se a bobina do motor falhar. Temperaturas excessivas da carcaça do motor ou uma faísca que não foi adequadamente contida podem causar uma explosão ou provocar um incêndio em ambientes onde há materiais perigosos específicos.

Os motores à prova de explosão são úteis em quais ambientes?

Os motores localizados em um ambiente Classe I (de acordo com a UL), onde há gases, vapores ou líquidos inflamáveis, foram projetados para impedir que faíscas ou chamas internas saiam do motor e cheguem ao ambiente perigoso. Também foram projetados para manter a temperatura da caixa do motor dentro de um limite seguro em ambientes onde há gases, vapores ou líquidos.

Os motores em ambientes Classe II ou Classe III (de acordo com a UL), onde há certos tipos de poeiras ou fibras, foram projetados para que a temperatura da caixa do motor não ultrapasse limites seguros para ambientes com poeiras e fibras combustíveis. Embora a simples operação do motor com uma classificação mais baixa de corrente reduza o calor gerado, há outros métodos à prova de falhas para evitar o excesso de temperatura da caixa do motor, como termostatos que cortam a alimentação do motor antes que ele atinja temperaturas críticas.

São utilizadas técnicas adicionais para outros dispositivos que operam nesses ambientes, e algumas delas, como purga ou pressurização, compartimentos adicionais à prova de explosão, encapsulamento e até mesmo designs preenchidos com líquido, também podem ser usadas em motores. Independentemente da técnica utilizada, o objetivo é evitar que o motor incendeie uma fonte inflamável em condições normais de operação ou em caso de falha do motor.

Sobre o Autor

Especialistas Kollmorgen

Kollmorgen Experts

Esse blog foi um esforço colaborativo do time de motion e dos experts em automação na Kollmorgen, incluindo especialistas da engenharia, atendimento ao cliente e de desenvolvimento de projetos. Sempre que você começar um projeto, estamos aqui para ajudá-lo.