Back to top

Robos Colaborativos Cobots Beneficios

Robôs Colaborativos (Cobots)Robôs Colaborativos (Cobots) são robôs projetados para trabalhar em segurança ao lado de seus homólogos humanos. Um subconjunto de robótica colaborativa tem técnicas de segurança inovadoras que eliminam completamente a necessidade de uma barreira de segurança entre o ser humano e o robô. Isso permite que uma ampla gama de aplicações implante e se beneficie desta tecnologia de robô colaborativa.

Aplicações Industriais Tradicionais

Existem muitas aplicações tradicionais que se beneficiam da robótica colaborativa, que são repetitivas e fisicamente exigentes, tais como: Montagem, Carregamento/Descarga, Embalagem, Triagem, Dispensação, Lixagem e Polimento. Esses tipos de aplicações continuarão a se beneficiar com o aumento das taxas de adoção em uma variedade de tamanhos de negócios. Os robôs já não são apenas para os grandes fabricantes industriais. Muitos OEMs vêem ROIs em menos de 1 ano com a tecnologia colaborativa de hoje. Além da redução dos custos de mão-de-obra e do aumento da produtividade dos produtos, esses robôs permitem que as instalações reduzam o tamanho das linhas de montagem e co-localizem os robôs para trabalhar diretamente ao lado de seus homólogos humanos. Finalmente, alguns robôs colaborativos podem trabalhar no ambiente humano complexo sem grandes instalações de sensores e barreiras externas. Isso permite que as instalações implantem robôs, removam robôs ou implantem seres humanos conforme necessário no atual ambiente de trabalho. Isso permite a flexibilidade que é exigida por um lote de alta mistura, instalações de baixo volume de produção. Para ler sobre os diferentes tipos de robôs, visite a nossa página de Robótica.

Aplicações Complexas e Perigosas

Um robô de detecção complexo e colaborativo não só permite que um robô trabalhe ao lado de uma contraparte humana, mas também permite que ele trabalhe em aplicações complexas e perigosas que ainda seriam difíceis de implantar em um robô tradicional. Aplicações como pintura ou remoção de tinta de grandes navios tradicionalmente expõe uma pessoa a perigos incluindo produtos químicos e altura. Agora os robôs podem ser implantados para fazer este trabalho sem a tarefa excessivamente complexa de instalar guias, trilhas ou sensores no navio. Outra aplicação é a recuperação de desastres onde os robôs são implantados para completar uma tarefa em um terreno desconhecido e desafiador.

CHIMP Robot

Armazenagem e Logística

Aplicações onde temos visto equipamentos automatizados sendo usados em grandes organizações agora podem ser usados em pequenas organizações, com robôs mais inteligentes e mais acessíveis. Armazenagem e logística têm utilizado AGV's há anos, mas tradicionalmente exigem um grande investimento em instalações para permitir a esses veículos operar. Novas técnicas de navegação permitem que as AGVs operem dentro de um armazém ou fábrica sem a necessidade de refletores ou marcadores. Além de novas técnicas de navegação, uma nova tecnologia emergente está se desenvolvendo através da combinação de robôs móveis com robôs articulados. Esta interseção apresenta uma nova oportunidade emocionante para ter robôs manipulando o movimento em torno de uma instalação, bem como selecionar e embalar produtos ao trabalhar em um ambiente humano.

Aplicações Cirúrgicas

Reduzir o risco, tempo de procedimento e tempo de recuperação continua a ser um foco para a robótica cirúrgica. Melhorando as tecnologias de laparoscopia convencional e artroscopia, robôs cirúrgicos estão fornecendo cirurgiões com maior visibilidade, destreza, precisão e conforto, enquanto trabalham com segurança ao lado da equipe de OR e do paciente. Os robôs cirúrgicos de hoje reduzem o trauma cirúrgico, melhoram os resultados dos pacientes e reduzem os períodos de internação em próstata, cardíaca, ginecológica e muitos outros tipos de cirurgia. O potencial de crescimento para a robótica cirúrgica é ilimitado à medida que novos procedimentos cirúrgicos são desenvolvidos, à medida que a demanda global aumenta e que as tecnologias colaborativas continuam a inovar.

Segurança e Monitoramento Remoto

Finalmente, robôs colaborativos estão fornecendo uma oportunidade emocionante em segurança e monitoramento remoto. Esta aplicação combina uma variedade de tecnologias, incluindo robótica móvel, sensoriamento e monitoramento de vídeo. Oportunidades para esses robôs incluem o país e as fronteiras estaduais e outras grandes áreas, alastrando como fazendas agrícolas, fazendas solares, armazéns, estacionamentos de aeroportos ou bases militares.

Como o subconjunto de robôs colaborativos que são implantados sem barreiras de segurança externas cresce, a população de aplicações que se beneficiam cresce também. Hoje vemos benefícios claros em ambientes industriais, aplicações complexas/perigosas, armazenagem e logística, além de segurança e monitoramento.

Sobre o Autor

Especialistas Kollmorgen

Kollmorgen Experts

Esse blog foi um esforço colaborativo do time de motion e dos experts em automação na Kollmorgen, incluindo especialistas da engenharia, atendimento ao cliente e de desenvolvimento de projetos. Sempre que você começar um projeto, estamos aqui para ajudá-lo.