Back to top

Historia Esfera

05 Out 2017
Emily Blanchard

Então, todos ouviram a frase "pensar fora da caixa".

E na Kollmorgen fazemos isso. Mas a realidade é que devemos pensar dentro da caixa. É nosso trabalho proteger o que está dentro da caixa. Nossos OEMs precisam de nós sempre conscientes do interior da caixa para que a caixa funcione e seja confiável. Mas os OEMs também aparecem fora da caixa - ela se encaixa, é menor, qual é a vantagem? E quando a conversa vem de nossos clientes, nós ouvimos. É um valor central para a Kollmorgen. Nós também ouvimos os clientes dos nossos OEM, os usuários finais. E durante essas conversas, nós os observamos viajar pelas caixas que criamos. Caixas a serem desmontadas, caixas no chão, caixas com bolsas sobre elas, caixas dentro de caixas.

The SphereNós perguntamos por quê? O ponto de uma caixa é segurar coisas. Elas detêm poeira, germes, elas guardam água, e elas possuem patógenos. Poderíamos simplesmente pensar fora da caixa, mas, em vez disso, escolhemos nos livrar da caixa, optando por descobrir tudo! Alguns nos chamam de loucos, mas estamos apenas pensando dentro e fora da caixa.

Você sabia que a forma mais higiênica é uma esfera? É fácil de limpar; os germes não conseguem segurar, as bactérias não podem se instalar, os patógenos não têm lugar para chamar de casa. Listeria não pode juntar-se nas bordas ou ao longo das fendas. Nós pegamos as caixas que nossos usuários finais não estavam usando (ensacando, desmontando e limpando) e projetamos com uma esfera em mente. Fizemos que fosse suave, arredondando as bordas, eliminando os recantos, e removendo o hardware e as conexões. Nós ainda protegemos o interior, mas estamos permitindo que os usuários finais protejam o exterior. Eles podem tirar as caixas do chão e sacar as máquinas. Eles podem limpá-la, pulverizá-la e ir para casa mais cedo. Depois, faça tudo de novo amanhã à noite.


A Kollmorgen permite inovadores na segurança alimentar. Como a esfera pode ajudá-lo a inovar?

Sobre o Autor

Emily Blanchard

Emily Blanchard - Author
Emily Blanchard está com a Kollmorgen há mais de 10 anos. Ela começou como uma sócio de vendas interna, e atualmente é uma designer de instrução de e-Learning. Emily se formou em BA em Comunicações da Virginia Tech e atualmente está trabalhando em seu Mestrado em Educação de Adultos e Treinamento. Ela acredita em uma piada boa e bem trabalhada e, depois de trabalhar com a Kollmorgen, descobriu o humor nos mundos da engenharia e negócios. Em seu tempo longe do trabalho, ela gosta de assistir a filmes, fingir ser boa em cozinhar, brincar de jardinagem, mas prefere apenas gastar tempo com seu marido e dois filhos.