Back to top

Como posso saber se o meu motor é à prova de explosão?

Quando uma faísca acende um gás volátil dentro de um motor, um design à prova de explosão contém a combustão interna para evitar uma explosão maior ou incêndio.Um motor à prova de explosão é claramente marcado com uma identificação que reconhece sua adequação para um determinado ambiente perigoso.

Dependendo da agência que certifica o motor, a identificação reconhecerá claramente a classe, divisão e grupo do local perigoso para o qual o motor é adequado. As agências que podem certificar motores para trabalhos perigosos são UL (Estados Unidos), ATEX (União Europeia) e CCC (China).Essas agências separam os ambientes perigosos em Classe - que define os perigos que podem estar presentes no ambiente; Divisão - que identifica a probabilidade de o perigo estar presente em condições normais de operação; e Grupo - que identifica os materiais específicos presentes.

Os critérios da UL reconhecem três classes de perigos: gases, vapores ou líquidos inflamáveis (Classe I), poeiras combustíveis (Classe II) ou fibras inflamáveis (Classe III).A Divisão 1 indica que materiais perigosos estão presentes em condições normais de operação, enquanto a Divisão 2 indica que é provável que os materiais não estejam presentes em condições normais. O Grupo identificará especificamente o material perigoso presente, como os materiais comuns da Classe I de Acetileno (A), Hidrogênio (B), Etileno (C) ou Propano (D).

A União Europeia tem requisitos de certificação semelhantes que agrupam os ambientes em zonas.As zonas 0, 1 e 2 são designadas para gases e vapores, enquanto as zonas 20, 21 e 22 são designadas para poeiras e fibras. O número da zona designa a probabilidade de o material estar presente durante a operação normal com a zona 0 e 20 como muito alta, 1 e 21 como alta e normal e 2 e 22 como baixa.

A partir de outubro de 2020, a China exigiu que os motores que operam em ambientes perigosos tenham a certificação CCC. Para obter a certificação, o produto é testado por uma organização de testes certificada de acordo com os requisitos específicos designados pelo governo chinês.

É importante verificar a identificação do motor para os requisitos específicos, perigos presentes e outras considerações ambientais para determinar o ajuste do motor à prova de explosão. A designação à prova de explosão indica os tipos de riscos que se adequam a esse motor específico. Usar um motor à prova de explosão em um ambiente perigoso que não seja especificamente classificado pode ser perigoso.

Sobre o Autor

Especialistas Kollmorgen

Kollmorgen Experts

Esse blog foi um esforço colaborativo do time de motion e dos experts em automação na Kollmorgen, incluindo especialistas da engenharia, atendimento ao cliente e de desenvolvimento de projetos. Sempre que você começar um projeto, estamos aqui para ajudá-lo.