Back to top

Sistemas Controle Descentralizados Resgate

Menos cabeamento, gabinete pequeno, menos calor... Mais flexibilidade!

Menos cabeamento, armário de controles menores, menos calor... uau, tudo isso é excelente. Posso conseguir tudo isso com uma solução descentralizada?

Absolutamente - e ainda mais!

A arquitetura de controle descentralizada significa deslocar as unidades de controle de movimento dos armários lotados e movê-los para os motores - na máquina onde está a ação. Imediatamente, você pode ver que isso pode reduzir o tamanho do armário de controles, movendo todos esses dispositivos para a máquina - mas como vejo essas outras vantagens?

Sistemas Controle Descentralizados Resgate Não é apenas sobre como mover as unidades para a máquina, perto ou integrada com os motores, mas também como você projeta todo o seu sistema de controle. Pense em uma arquitetura de controle centralizado convencional - todas as suas unidades, fontes de alimentação e outras E/S são encravadas em um gabinete grande e os cabos são executados para cada motor - e, como falamos convencionalmente, isso provavelmente significa múltiplos cabos (energia e feedback para cada motor). Assim, em uma solução descentralizada, o motor, o feedback e a comunicação fieldbus precisam ser executados através de um único cabo, e a arquitetura de controle permite que as comunicações funcionem através do loop fieldbus.

Então, pensando nisso, com uma máquina de 8 eixos - gabinete de controle a 5 metros do motor inicial e subseqüentes eixos de 3 metros de distância - isso aumenta rapidamente a quase 250 metros de cabeamento (poder e feedback) usando uma abordagem centralizada.

Sistemas Controle Descentralizados Resgate Imagine agora - uma solução descentralizada, unidades localizadas a um metro do motor que estão dirigindo - você cortou o cabeamento para apenas 35 metros! Faça a matemática - uma redução de 86%! Jogue em E/S estendidos e suas economias saltam para quase 90% de SO - ponto 1 - custo de cabos substancialmente reduzido - não apenas da mera redução no comprimento do cabo, mas em custos reduzidos associados a bandejas de gerenciamento de cabos e até mesmo o trabalho para executar os cabos.

Mas há mais (ou quero dizer menos). O gabinete mais pequeno, menos eletroeletrônicos, significa menos calor para se dissipar - a eletrônica geralmente não gosta do calor, então eles tendem a obter um pouco de ar frio, provido por um bom sistema de ar condicionado. Menos calor, menos necessidade de uma unidade de ar condicionado cara e menor consumo de energia.

Um outro elemento não tão fácil de perceber com um bom design descentralizado - flexibilidade! Projetar com uma arquitetura de unidade descentralizada em mente desde o início abre novas possibilidades. Isso permite maior flexibilidade na modularização. Vamos abordar este conceito de modularização em um tópico de seguimento no blog da próxima vez.

Todas essas vantagens ajudam o OEM a construir uma máquina mais eficiente, com menos componentes, redução no tempo de montagem e mais flexibilidade no design - melhorando a comercialização da máquina. Os usuários finais gozam do menor custo de propriedade e aumentam a confiabilidade - e potencialmente economizam espaço no chão de fábrica.

Sistemas Controle Descentralizados Resgate

Sobre o Autor

Especialistas Kollmorgen

Kollmorgen Experts

Esse blog foi um esforço colaborativo do time de motion e dos experts em automação na Kollmorgen, incluindo especialistas da engenharia, atendimento ao cliente e de desenvolvimento de projetos. Sempre que você começar um projeto, estamos aqui para ajudá-lo.