Back to top

Até recentemente, a compra de drives, motores e cabos de diferentes fornecedores era rotina. A tecnologia simplificou o processo de escolha dos cabos e qualquer técnico de instalação era capaz de escolher cabos que atendessem às necessidades de uma aplicação específica e instalá-los sem causar problemas críticos no sistema.

Um controlador de motion é um dispositivo programável que gerencia motores e drives eletrônicos conectados para executar funções específicas de automação e controle de máquinas.  Os controladores de motion podem variar de chips de microprocessador muito simples incorporados à eletrônica de impressoras 3D a sofisticados sistemas CNC de multieixo que operam centros de usinagem de precisão.

Usar uma configuração convencional de estilo do redutor e do motor único na máquina empacotadora de fluxo pode ser o motivo pelo qual você não está obtendo a flexibilidade e o desempenho necessários para acompanhar a demanda.

Os motores elétricos geram calor em condições normais de operação e podem gerar uma faísca se a bobina do motor falhar. Temperaturas excessivas da caixa do motor ou uma faísca que não foi adequadamente contida podem causar uma explosão ou provocar um incêndio em ambientes onde há materiais perigosos específicos.

Sistema eletro-ópticos/infravermelhos desempenham um papel crucial de defesa, na terra, no ar, no mar e no espaço. Veja como criamos soluções em Motion para ajudá-lo a tornar cada missão de projeto bem-sucedida.

Qual é a melhor tecnologia de motores para ser utilizada em aplicações de controle de motion? Existem inúmeras tecnologias para a criação de motion, da hidráulica até a pneumática ou a eletromecânica. No mundo do controle preciso de motion, muitos designers de máquinas têm de escolher entre as tecnologias de motores de passo ou de servomotores para atender suas exigências de desempenho. Tanto os motores de passo quanto os servomotores têm seu lugar no mundo do controle de motion. No entanto, saber quando utilizar cada tecnologia tem gerado um intenso debate.

Um servomotor é um dispositivo eletromecânico que produz torque e velocidade com base na corrente e na tensão fornecidas. Um servomotor funciona como parte de um sistema de malha fechada, fornecendo o torque e a velocidade comandados por um servocontrolador e utilizando um dispositivo de feedback para fechar a malha de controle. O dispositivo de feedback fornece informações como corrente, velocidade ou posição para o servocontrolador, que ajusta a ação do motor de acordo com os parâmetros comandados.

As soluções de unidade descentralizadas oferecem flexibilidade de maneira tão simples quanto plug e play.
Descubra como calcular o torque de um motor para reduzir sua potência quando ele está operando em um ambiente acima da temperatura nominal.
Descubra como os sistemas de controle descentralizados ajudam você a reduzir o tamanho do armário de controles, movendo todos os dispositivos para a máquina.
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
Subscribe to Blog in Motion