Salta al contenuto principale

Con l'aumento della velocità e della complessità delle macchine, l'aggiunta di un feedback supplementare a un sistema può migliorare le prestazioni e la capacità di produzione. Mentre i servosistemi si basano sul feedback di posizione del motore, molte applicazioni traggono vantaggio anche da una retroazione aggiuntiva situata più vicino al carico dell'asse. Utilizzi comuni per il feedback secondario includono collegare direttamente le informazioni di posizionamento al carico o fornire ridondanza per verificare che il sistema si stia comportando come previsto.

In questa sessione scopri:

  • Come il feedback secondario può migliorare l'accuratezza e l'affidabilità della tua macchina
  • Come utilizzare il ridimensionamento per tenere conto delle variazioni dell'applicazione e assicurare prestazioni prevedibili
  • Come aggiungere facilmente un feedback secondario utilizzando il tool AKD2G Workbench.
Aumenta l'accuratezza e l'affidabilità della tua macchina con il feedback secondario

Informazioni sui relatori

Jake Jacobs, Kollmorgen
Jake Jacobs

Nel corso del suo lavoro in Kollmorgen, Jake, un Systems Application Engineer con forti capacità di leadership, ha sviluppato un talento eccezionale nel risolvere difficili sfide di motion. Concentrandosi sull'implementazione di un sistema completo di motion, Jake eccelle nella selezione, nel testing e nella configurazione. Entrando in Kollmorgen, ha dimostrato rapidamente la sua abilità e passione per l'insegnamento. Jake porta la sua natura affabile e la sua capacità unica di chiarire concetti di ingegneria complessi alla serie di formazione online e in presenza di Kollmorgen.