Ogni asse di movimento presenta requisiti diversi e se ad alcuni occorre un servocontrollo completo, per molti altri la soluzione perfetta in termini economici può essere un motore passo-passo. Quando usare un tipo anziché un altro? Qual è il motore passo-passo migliore secondo voi? Gli esperti di motion di Kollmorgen si sono confrontati con questi interrogativi un numero infinito di volte, affrontando la gamma più ampia possibile di applicazioni dei clienti.
Questo webinar consentirà di:
- Analizzare la costruzione e la progettazione di un motore passo-passo
- Esaminare i vantaggi della tecnologia passo-passo e le applicazioni più adatte
- Imparare a scegliere il motore passo-passo migliore per la vostra applicazione
- Esplorare le offerte di motori passo-passo e di servoamplificatori di Kollmorgen