Back to top

1. Che cos’è uno smart warehouse?

All’interno degli smart warehouse, le operazioni di prelievo e di smistamento costituiscono mansioni importanti. Una comune soluzione di prelievo è la Goods-To-Person (GTP) che prevede il possibile impiego di robot mobili o di AGV. I robot mobili caricano scaffali di scorte sul lato posteriore trasportandoli da un grande deposito a terra basato su una griglia, fino al picker (l’operatore) in una stazione di movimentazione del carico.

2. Che cos’è “One Solution”?

“One Solution” di Kollmorgen rappresenta una soluzione per robot mobili nonché per AGV ad alta portata e per tutto il resto. Sappiamo che le esigenze dei diversi settori possono variare molto e che è preferibile un’unica soluzione.

3. Posso acquistare un intero sistema smart warehouse da Kollmorgen?

Kollmorgen è specializzata nella tecnologia di navigazione, nel software e nell’hardware richiesti per creare smart warehouse. Abbiamo un’ampia base di partner che realizza o integra la nostra tecnologia all’interno dei propri AGV e robot mobili.

4. Come faccio a impostare un sistema smart warehouse?

Innanzitutto devi decidere come utilizzare il tuo smart warehouse in modo da poter trovare un partner certificato con cui lavorare. Una volta stabilito quale area desideri utilizzare per il tuo smart warehouse, dovrai anche considerare dove collocare le postazioni di prelievo e riassortimento, l'area di stoccaggio degli scaffali, valutare il numero di scaffali e la produttività che si vuole ottenere.

Entra in contatto con i fornitori

5. Quali sono i vantaggi di un sistema smart warehouse di Kollmorgen?

Un sistema smart warehouse di Kollmorgen si presta ad ampi spazi e ad ambienti mutevoli. Ottieni tutta la flessibilità di cui necessiti ora e in futuro, il sistema è inoltre progettato per un’interazione semplice con il personale presente nel magazzino.

6. Qual è la differenza tra un sistema AGV tradizionale e un sistema smart warehouse?

Molti sistemi smart warehouse impiegano la navigazione a terra. Si tratta di sistemi controllati da un algoritmo intelligente, ideale per layout a griglia.

7. Quanto sono grandi i sistemi che posso far funzionare?

Generalmente, i sistemi smart warehouse sono grandi sia in termini di dimensioni del layout sia in termini di numero di veicoli. Per maggiori informazioni, rivolgiti ad un partner esperto.

Entra in contatto con i fornitori

8. Può essere utile una conoscenza preliminare degli AGV Kollmorgen?

Sì, abbiamo sviluppato strumenti semplici per impostare un sistema smart warehouse dove riconoscerai alcuni dei nostri strumenti più noti.

9. Qual è la precisione/accuratezza di guida per la navigazione con codice a barre?

Dipende dalla configurazione del veicolo: +/-10 mm con un veicolo ben sintonizzato.

10. Quanto è rapida l’assistenza tecnica?

Offriamo un pacchetto di assistenza premium. Il portale di assistenza è accessibile 24/7, 365 gg/anno.