Salta al contenuto principale

Processo di pulizia ottimizzato

La pulizia di un macchinario per il Food Packaging

Optimized Cleaning Process

La pulizia delle macchine per il settore alimentare è un processo critico, complicato e dispendioso in termini di tempo che richiede il rispetto di molteplici norme igieniche e di sicurezza. La funzione SafeMotion verrà integrata in nuove modalità di pulizia

  • Processo tradizionale: interrompere l’alimentazione della macchina, pulire la sezione 1 della macchina, accendere, impostare la marcia passo a passo, spegnere, pulire la sezione 2, ecc.
  • Processo di pulizia innovativo: attivare la funzione “SLS - Safe Limited Speed” per una pulizia continua senza mai fermare la macchina

Questo processo di pulizia migliorato ridurrà il rischio di eventuali richiami e la riduzione dei tempi di pulizia aumenterà l’efficienza globale dei macchinari (OEE) del processo di imballaggio.

Ottimizzazione della barriera fotoelettrica

La pressa piegatrice per la formatura del metallo

Durante il processo di formatura del metallo si instaura solitamente un conflitto nel momento in cui si cerca di proteggere l’operatore e di supportare manualmente il processo di formatura.

L’operatore rompe la barriera fotoelettrica → la macchina può effettuare movimenti all’indietro per prendere il pezzo successivo.

  • Metodo tradizionale: l’operatore rompe la barriera fotoelettrica → la macchina si ferma in una qualsiasi posizione, ad esempio l’operatore non riesce a rimuovere la lamiera metallica
  • Soluzione innovativa: la pressa può eseguire uno spostamento verso l’alto mentre l’operatore si trova all’interno dell’area pericolosa. La funzione di sicurezza “SDI - Safe Direction” impedisce pericolosi movimenti verso il basso, proteggendo così l’operatore.

L’innovativa funzione SDI SafeMotion migliora il processo di formatura e può aumentare la produttività del 20%.

AKD2G

Servoazionamento AKD2G >

Nata dalla ricca tradizione AKD, AKD2G è la più recente tecnologia per servoazionamenti, che aggiunge:

  • Tecnologia a doppio asse per ingombro ulteriormente ridotto
  • Opzioni sulla sicurezza funzionale: integrate tramite SafeMotion Monitor (comprendente FSoE)
  • Display grafico a colori
  • Ottimizzato per retroazione e alimentazione a cavo singolo

Servoazionamento S700 >

Da anni ormai questa è una delle nostre offerte di servoazionamenti più potenti e ricchi di funzioni:

  • 110 – 480 VCA, mono o trifase, 50 – 60 Hz, fino a 72A continua
  • Supporti bus di legacy, compresi DeviceNet, PROFIBUS DP, SERCOS II e RS232
  • Supporto per bus di campo EtherCAT, CANopen
  • Sicurezza funzionale opzionale fino a SIL3
AKM2G Servomotor

Servomotore AKM2G >

AKM2G rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia di motori AKM, leader nel settore. Con significativi incrementi della coppia nella stessa misura dei motori, gli OEM possono migliorare la performance in modo sostanziale senza cambiare il montaggio del motore o dover usare più spazio per la macchina.

Soluzioni di sicurezza KSM

Soluzioni di sicurezza KSM >

Kollmorgen copre l’intera catena di sicurezza nel settore del movimento, dal sensore all’azionamento, con le innovative soluzioni di sicurezza KSM. Grazie a funzioni di sicurezza intelligenti è possibile monitorare zone pericolose consentendo alla macchina di intervenire con una interruzione minima del processo.