Salta al contenuto principale

* Tutti i webinar sono presentati in lingua inglese, salvo diversa indicazione.

* I corsi in aula sono tenuti in lingua inglese e di persona presso il nostro ufficio a Radford, Virginia, USA, salvo diversa indicazione.

Niente carter uguale, niente problemi: implementazione e installazione di motori frameless >

Webinar

I motori tradizionali vincolano il design della tua macchina? I motori non devono essere voluminosi per assicurare un motion dinamico. I motori frameless consentono di mantenere un design elegante e sono facili da implementare. Unisciti a noi per…

Painless Frameless: Implementing and Installing Frameless Motors - India >

Webinar

Are traditional motors constraining your machine design? Motors don’t have to be bulky to create dynamic motion. Frameless motors allow you to keep your sleek machine design, and they are easy to implement. Join us for this highly popular event—now…
English, IN

Preventing Electromagnetic Interference in Servo Cables >

Webinar

In servo systems, power cables that transmit electrical current to the motor run in close proximity to the feedback cables responsible for transmitting position and velocity data. Even with cables encased in protective jackets, magnetic fields…

Facilitare le scelte per la retroazione nei servosistemi >

Webinar

La retroazione nei servosistemi è la chiave per le prestazioni di sistema? La retroazione ha il compito di inviare costantemente i dati sulle prestazioni del motore all'azionamento, il quale utilizza tali informazioni per la regolazione continua dei…

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Webinar

Progettare soluzioni di motion per ambienti a rischio di esplosione non deve essere né complesso né costoso. In questo webinar tecnico scoprirai come i nuovi servomotori, azionamenti e cavi AKME di Kollmorgen, basati sulle prestazioni collaudate…
Italian

Signs You Should Consider a Frameless Motor in Your Machine >

Webinar

Big machines require big solutions. Right? But what if higher-performance machines could benefit from compact, space-saving, lightweight, more efficient embedded solutions? Did you know that high-performance applications for harsh environments like…
English, IN

Perché devi prendere in considerazione un motore frameless per la tua macchina >

Webinar

Per macchine grandi servono soluzioni grandi. Giusto? E se macchine con prestazioni superiori potessero trarre vantaggio da soluzioni integrate compatte, con poco ingombro, leggere e più efficienti? Sapevi che le applicazioni con prestazioni elevate…

Semplificare la selezione della resistenza di rigenerazione per i sistemi di motion  >

Webinar

L'energia rigenerata da un motore durante la decelerazione può essere dannosa per il sistema di motion. Per intercettare questa energia elettrica ed evitare danni al sistema, è spesso necessario utilizzare una resistenza di rigenerazione. Il…

Programmazione passo-passo di AKD BASIC >

Webinar

Stai cercando di ottenere il massimo dal tuo azionamento AKD BASIC? L'azionamento AKD BASIC combina le caratteristiche prestazionali della nostra serie AKD di punta con il controllo integrato della macchina e del motion per darti esattamente quello…

Step by Step Programming for AKD BASIC >

Formazione in aula

Hands-on programming for real world applications. This on-line course covers the building blocks required to develop programs for AKD BASIC. This course requires a demo drive (rent or purchase) and access to the internet. $300/Student

Entrare nell’universo motion: le applicazioni migliori per la tecnologia passo-passo >

Webinar

Ogni asse di movimento presenta requisiti diversi e se ad alcuni occorre un servocontrollo completo, per molti altri la soluzione perfetta in termini economici può essere un motore passo-passo. Quando usare un tipo anziché un altro? Qual è il motore…

Entrare nell'universo motion: tutte le informazioni sulla tecnologia dei motori passo-passo >

Webinar

Non è necessario richiamare le informazioni per imparare il movimento passo-passo. Ogni asse di movimento presenta requisiti diversi, e se ad alcuni occorre un servocontrollo completo, per molti altri la soluzione perfetta in termini economici…