Salta al contenuto principale

* Tutti i webinar sono presentati in lingua inglese, salvo diversa indicazione.

* I corsi in aula sono tenuti in lingua inglese e di persona presso il nostro ufficio a Radford, Virginia, USA, salvo diversa indicazione.

Progettazione di motori di nuova generazione per missili >

Webinar

I sistemi di difesa di nuova generazione hanno bisogno di funzionalità di motion di nuova generazione. I motori presenti attualmente in commercio soddisfano di rado le esigenze di progettazione di munizioni guidate e missili ipersonici che devono…

In movimento con i motori a bassa tensione  >

Webinar

La tecnologia si sta muovendo. I motori a batteria permettono ai tecnici di integrare processi di automazione industriale su piattaforme mobili. I trend del settore spingono sempre di più verso robot mobili, apparecchiature medicali portatili e AGV…

Ottimizzazione della comunicazione industriale utilizzando la tecnologia Fieldbus e le soluzioni Kollmorgen  >

Webinar

Con l'avanzare della tecnologia, c'è una crescente necessità di comunicazione efficiente, controllo centralizzato e scambio di dati in tempo reale nelle operazioni industriali. I sistemi Fieldbus consentono a vari dispositivi come sensori, attuatori…

Optimizing Motion Profiles for Minimum Torque Requirements and Cycle Times >

Webinar

The motion profiles triangular and 1/3 trapezoid are ​commonly ​used for their simplicity of design. ​However, using​ a triangular profile can be too aggressive in many systems, and a 1/3 1/3 trap doesn’t always provide the traverse time needed to…

Ottimizza gli spazi e la modularità con la soluzione di azionamenti nearby di Kollmorgen >

Webinar

I quadri elettrici occupano spazio prezioso, che può essere utilizzato diversamente. Con la soluzione di azionamenti decentralizzati AKD-N di Kollmorgen, puoi superare le limitazioni dei motori con azionamento integrato e godere di prestazioni…
Italiano

Ottimizza la gestione dell’energia rigenerata dalla tua applicazione  >

Webinar

La potenza rigenerata da un motore durante la fase di decelerazione può essere dannosa per il sistema motion. La gestione di questa energia, al fine di prevenire danni al sistema, può essere affrontata con vari approcci, tra cui l’utilizzo di una…
Italiano

P8000 Stepper Drive Setup >

Formazione in aula

This class provides an overview of the KAS and PCMM controller products with hands-on application of the Integrated Development Environment (IDE), Runtime, and adaption to AKD drives. Also included is the introduction to the IEC61131 programming…

Niente carter uguale, niente problemi: implementazione e installazione di motori frameless >

Webinar

I motori tradizionali vincolano il design della tua macchina? I motori non devono essere voluminosi per assicurare un motion dinamico. I motori frameless consentono di mantenere un design elegante e sono facili da implementare. Unisciti a noi per…

Painless Frameless: Implementing and Installing Frameless Motors - India >

Webinar

Are traditional motors constraining your machine design? Motors don’t have to be bulky to create dynamic motion. Frameless motors allow you to keep your sleek machine design, and they are easy to implement. Join us for this highly popular event—now…
English, IN

Preventing Electromagnetic Interference in Servo Cables >

Webinar

In servo systems, power cables that transmit electrical current to the motor run in close proximity to the feedback cables responsible for transmitting position and velocity data. Even with cables encased in protective jackets, magnetic fields…

Facilitare le scelte per la retroazione nei servosistemi >

Webinar

La retroazione nei servosistemi è la chiave per le prestazioni di sistema? La retroazione ha il compito di inviare costantemente i dati sulle prestazioni del motore all'azionamento, il quale utilizza tali informazioni per la regolazione continua dei…

Scegliere in modo semplice il motore ideale per applicazioni in ambienti a rischio: Zona 2 e Zona 22  >

Webinar

Progettare soluzioni di motion per ambienti a rischio di esplosione non deve essere né complesso né costoso. In questo webinar tecnico scoprirai come i nuovi servomotori, azionamenti e cavi AKME di Kollmorgen, basati sulle prestazioni collaudate…
Italian