Salta al contenuto principale

* Tutti i webinar sono presentati in lingua inglese, salvo diversa indicazione.

* I corsi in aula sono tenuti in lingua inglese e di persona presso il nostro ufficio a Radford, Virginia, USA, salvo diversa indicazione.

Motion Control Fundamentals per umanoidi ed esoscheletri >

Webinar

Con i rapidi progressi della tecnologia robotica, la carenza di manodopera e l'invecchiamento della popolazione, cresce la domanda di robot umanoidi ed esoscheletri che offrano livelli maggiori di efficienza e prestazioni. Gli umanoidi e gli…

Principi di motion control per la robotica umanoide scalabile >

Webinar

Con la diffusione sempre più ampia della robotica umanoide in settori come logistica, produzione, sanità e sicurezza pubblica, aumenta anche la domanda di soluzioni di motion control precise, efficienti e scalabili. Gli ingegneri devono affrontare…

Motion Control Solutions for Vertical Form-Fill-Seal >

Webinar

Manufacturers have ambitious goals for vertical form-ill-seal machines. Uniting key benefits such as ease of use, flexibility and value, Kollmorgen empowers machine builders to address the rigorous demands of an ever-changing market. In this web…

Il Motion Semplificato per la tua applicazione di robotica militare. >

Webinar

Mentre la tecnologia trasforma le modalità di interazione uomo-macchina, aumentano le opportunità offerte dalle nuove funzionalità robotiche nel settore militare. Oltre ai droni militari e agli esoscheletri, tra gli altri tipi di robot per la difesa…

Motion per le missioni spaziali >

Webinar

Con migliaia di nuovi satelliti in fase di progettazione e con l'esplorazione spaziale che vive una rinascita, scopri come i motori progettati per i rigori dello spazio e le realtà del mercato saranno la chiave per vincere la nuova corsa allo spazio.…

Motioneering per motori frameless >

Webinar

Il dimensionamento di un servomotore o motore passo-passo tradizionale è semplice con lo strumento Motioneering, ma come si fa con un motore frameless? Ci sono aspetti particolari di cui tenere conto per questi componenti? Scopri quanto è semplice…

Motioneering: creazione di profili motion avanzati >

Webinar

In "Creare profili di Motioneering avanzati" si parte dal modulo precedente e si espande al dimensionamento di più tipi di meccanismi: sistema di trasporto e cilindro elettrico, per illustrare come costruire profili di motion complessi.In questa…

Opzioni della topologia del motore per applicazioni EO/IR >

Webinar

Meglio grande o che ti porti lontano? La scelta del motore consiste nel bilanciare l’esigenza di coppia, fattore di forma e prestazioni. Oltre alla lunghezza e al diametro, scopri come altre topologie di motori ottimizzano la tua piattaforma…

Avvolgimenti del motore: comprendere come funzionano e come influiscono sulle prestazioni​​​  >

Webinar

I motori elettrici sono la forza motrice di macchinari industriali, robot avanzati, sistemi di imaging medicale e innumerevoli altre applicazioni. Gli intricati avvolgimenti in rame svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento dei motori, con…

Motori frameless: less is more. Scopri come aumentare le prestazioni, semplificando la progettazione (session 1) >

Webinar

Questo webinar in due sessioni, rivolto a ingegneri, progettisti e tecnici, approfondirà le dinamiche che influenzano le prestazioni dei sistemi di trasmissione Motion e le tecniche di ottimizzazione.Esploreremo le tecnologie di feedback disponibili…
Italiano

Motori frameless: less is more. Scopri come aumentare le prestazioni, semplificando la progettazione (session 2) >

Webinar

Questo webinar in due sessioni, rivolto a ingegneri, progettisti e tecnici, approfondirà le dinamiche che influenzano le prestazioni dei sistemi di trasmissione Motion e le tecniche di ottimizzazione.Esploreremo le tecnologie di feedback disponibili…
Italiano

Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen >

Webinar

Gehäuselose Motoren definieren neu, was im modernen Maschinenbau möglich ist. Durch die Kombination verschiedener rahmenloser Komponenten in einem einzigen Gehäuse erhalten diese Aktuatoren erhebliche Vorteile wie reduzierte Abmessungen, geringeres…
Deutsch