* Tutti i webinar sono presentati in lingua inglese, salvo diversa indicazione.
* I corsi in aula sono tenuti in lingua inglese e di persona presso il nostro ufficio a Radford, Virginia, USA, salvo diversa indicazione.
Motioneering: creazione di profili motion avanzati >
Webinar
In "Creare profili di Motioneering avanzati" si parte dal modulo precedente e si espande al dimensionamento di più tipi di meccanismi: sistema di trasporto e cilindro elettrico, per illustrare come costruire profili di motion complessi.In questa…Opzioni della topologia del motore per applicazioni EO/IR >
Webinar
Meglio grande o che ti porti lontano? La scelta del motore consiste nel bilanciare l’esigenza di coppia, fattore di forma e prestazioni. Oltre alla lunghezza e al diametro, scopri come altre topologie di motori ottimizzano la tua piattaforma…Avvolgimenti del motore: comprendere come funzionano e come influiscono sulle prestazioni >
Webinar
I motori elettrici sono la forza motrice di macchinari industriali, robot avanzati, sistemi di imaging medicale e innumerevoli altre applicazioni. Gli intricati avvolgimenti in rame svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento dei motori, con…Motori frameless: less is more. Scopri come aumentare le prestazioni, semplificando la progettazione (session 1) >
Webinar
Questo webinar in due sessioni, rivolto a ingegneri, progettisti e tecnici, approfondirà le dinamiche che influenzano le prestazioni dei sistemi di trasmissione Motion e le tecniche di ottimizzazione.Esploreremo le tecnologie di feedback disponibili…Italiano
Motori frameless: less is more. Scopri come aumentare le prestazioni, semplificando la progettazione (session 2) >
Webinar
Questo webinar in due sessioni, rivolto a ingegneri, progettisti e tecnici, approfondirà le dinamiche che influenzano le prestazioni dei sistemi di trasmissione Motion e le tecniche di ottimizzazione.Esploreremo le tecnologie di feedback disponibili…Italiano
Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen >
Webinar
Gehäuselose Motoren definieren neu, was im modernen Maschinenbau möglich ist. Durch die Kombination verschiedener rahmenloser Komponenten in einem einzigen Gehäuse erhalten diese Aktuatoren erhebliche Vorteile wie reduzierte Abmessungen, geringeres…Deutsch
Progettazione di motori di nuova generazione per missili >
Webinar
I sistemi di difesa di nuova generazione hanno bisogno di funzionalità di motion di nuova generazione. I motori presenti attualmente in commercio soddisfano di rado le esigenze di progettazione di munizioni guidate e missili ipersonici che devono…In movimento con i motori a bassa tensione >
Webinar
La tecnologia si sta muovendo. I motori a batteria permettono ai tecnici di integrare processi di automazione industriale su piattaforme mobili. I trend del settore spingono sempre di più verso robot mobili, apparecchiature medicali portatili e AGV…Ottimizzazione della comunicazione industriale utilizzando la tecnologia Fieldbus e le soluzioni Kollmorgen >
Webinar
Con l'avanzare della tecnologia, c'è una crescente necessità di comunicazione efficiente, controllo centralizzato e scambio di dati in tempo reale nelle operazioni industriali. I sistemi Fieldbus consentono a vari dispositivi come sensori, attuatori…Ottimizza gli spazi e la modularità con la soluzione di azionamenti nearby di Kollmorgen >
Webinar
I quadri elettrici occupano spazio prezioso, che può essere utilizzato diversamente. Con la soluzione di azionamenti decentralizzati AKD-N di Kollmorgen, puoi superare le limitazioni dei motori con azionamento integrato e godere di prestazioni…Italiano
Ottimizza la gestione dell’energia rigenerata dalla tua applicazione >
Webinar
La potenza rigenerata da un motore durante la fase di decelerazione può essere dannosa per il sistema motion. La gestione di questa energia, al fine di prevenire danni al sistema, può essere affrontata con vari approcci, tra cui l’utilizzo di una…Italiano