Salta al contenuto principale

* Tutti i webinar sono presentati in lingua inglese, salvo diversa indicazione.

* I corsi in aula sono tenuti in lingua inglese e di persona presso il nostro ufficio a Radford, Virginia, USA, salvo diversa indicazione.

Signs You Should Consider a Frameless Motor in Your Machine >

Webinar

Big machines require big solutions. Right? But what if higher-performance machines could benefit from compact, space-saving, lightweight, more efficient embedded solutions? Did you know that high-performance applications for harsh environments like…
English, IN

Perché devi prendere in considerazione un motore frameless per la tua macchina >

Webinar

Per macchine grandi servono soluzioni grandi. Giusto? E se macchine con prestazioni superiori potessero trarre vantaggio da soluzioni integrate compatte, con poco ingombro, leggere e più efficienti? Sapevi che le applicazioni con prestazioni elevate…

Semplificare la selezione della resistenza di rigenerazione per i sistemi di motion  >

Webinar

L'energia rigenerata da un motore durante la decelerazione può essere dannosa per il sistema di motion. Per intercettare questa energia elettrica ed evitare danni al sistema, è spesso necessario utilizzare una resistenza di rigenerazione. Il…

Programmazione passo-passo di AKD BASIC >

Webinar

Stai cercando di ottenere il massimo dal tuo azionamento AKD BASIC? L'azionamento AKD BASIC combina le caratteristiche prestazionali della nostra serie AKD di punta con il controllo integrato della macchina e del motion per darti esattamente quello…

Step by Step Programming for AKD BASIC >

Formazione in aula

Hands-on programming for real world applications. This on-line course covers the building blocks required to develop programs for AKD BASIC. This course requires a demo drive (rent or purchase) and access to the internet. $300/Student

Entrare nell’universo motion: le applicazioni migliori per la tecnologia passo-passo >

Webinar

Ogni asse di movimento presenta requisiti diversi e se ad alcuni occorre un servocontrollo completo, per molti altri la soluzione perfetta in termini economici può essere un motore passo-passo. Quando usare un tipo anziché un altro? Qual è il motore…

Entrare nell'universo motion: tutte le informazioni sulla tecnologia dei motori passo-passo >

Webinar

Non è necessario richiamare le informazioni per imparare il movimento passo-passo. Ogni asse di movimento presenta requisiti diversi, e se ad alcuni occorre un servocontrollo completo, per molti altri la soluzione perfetta in termini economici…

Prendere il controllo: creare una soluzione di motion dalle prestazioni elevate nella macchina >

Webinar

Mai successo di provare delusione per le prestazioni di una macchina, che sulla carta erano promettenti, ma che poi, nella realtà, erano ben inferiori alle aspettative? Come può un produttore di macchine offrire una soluzione di motion dalle…

TBM2G: la nuova generazione del motion con motori frameless compatti e ottimizzati >

Webinar

Come puoi ottenere la coppia massima a piena velocità senza ricorrere a un motore sovradimensionato? Come puoi evitare temperature eccessive senza effettuare un derating? Come puoi ottenere le prestazioni di cui hai bisogno in un fattore di forma…

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Webinar

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.Tehlikeli ortamlar için hareket çözümleri tasarlamak karmaşık veya…
Türkçe

La gravità della situazione: la gestione del carico verticale per l'automazione >

Webinar

Quando un servomotore porta un carico verticale, è necessario far fronte a sfide particolari. Occorre gestire l'elemento aggiuntivo della gravità e la maggior parte delle applicazioni non riesce a sopportare un carico in caduta. Cosa succede in caso…

Gli strumenti dei servosistemi: migliorare le macchine per taglio senza utensili >

Webinar

Migliorare il motion può garantire una maggiore accuratezza, una produttività affidabile e capacità operative elevate della vostra macchina di taglio al plasma, laser e a getto d’acqua, comportando un aumento delle vendite, margini più elevati e…