Back to top
Storia di successo Sleeger
28 Mar 2022

Un'azienda specializzata nella realizzazione di macchine per taglio, posizionamento e confezionamento si è rivolta a Kollmorgen per un motore con un design innovativo. Scopri come il motore AKMH ha soddisfatto i rigorosissimi requisiti igienici e si è integrato con un azionamento di terze parti.

Fornitura affidabile e continua di sistemi di motion, Kollmorgen
07 Ago 2020

Quando il mondo si è reso conto dell'epidemia di COVID-19, identificato per la prima volta a Wuhan in Cina, è diventato subito evidente che sarebbero state necessarie molte più risorse diagnostiche per comprendere gli effetti della malattia e stabilire una cura per anticipare un improvviso aumento dei pazienti. All'inizio dell'epidemia, uno dei maggiori produttori a livello globale di apparecchiature diagnostiche, nonché fornitore primario di apparecchiature per scansione TC in Cina, si è rivolto a Kollmorgen per poter incrementare la produzione al fine di affrontare una crisi sempre più urgente.

Scale-up rapido della produzione di apparecchiature critiche, Kollmorgen
07 Ago 2020

Nella lotta contro il COVID-19, l'incremento della domanda di mascherine ha determinato gravi situazioni di carenza. Spinte dalla domanda del mercato e dalle richieste degli enti governativi, molte aziende hanno convertito gli impianti produttivi per realizzare questi dispositivi di protezione personale. Beckmann Automation GmbH, un'azienda tedesca che si occupa della costruzione di macchinari per la produzione di materassi e cinture, si è rapidamente adattata a questa esigenza.

Scale-up rapido della produzione di emogasanalizzatori, Kollmorgen
07 Ago 2020

La pandemia da COVID-19 ha creato a livello globale un picco notevole nella richiesta di apparecchiature mediche, ad es. dispositivi di protezione personale, sistemi di test da laboratorio, ventilatori e molto altro. Gli emogasanalizzatori sono tra le apparecchiature maggiormente necessarie per la lotta contro il COVID-19.

Sistemi di automazione per la Lavorazione delle Lamiere, Kollmorgen
07 Lug 2020

Kollmorgen guida il miglioramento della produttività e della flessibilità delle macchine di un'azienda italiana leader nella formatura di metalli.

L'integrazione di controller semplificati velocizza l'immissione sul mercato, Kollmorgen
07 Lug 2020

Il mercato delle macchine di taglio al plasma nel Nord America è molto competitivo e i clienti cercano soluzioni di vario tipo, da grandi macchine con capacità e produttività elevate a macchine più piccole per officine con risorse più limitate. Un costruttore di macchinari in Messico cercava nuove idee per crescere e avere successo in un ambiente così complesso. La realizzazione ottimale di macchine piccole, grandi, aggiornate e personalizzate dipendeva da un motion preciso, ottenuto in maniera rapida, affidabile ed economica. Ed è questo punto che è entrata in scena Kollmorgen.

Precisione ottimizzata riducendo dimensioni, peso e costi, Weight and Cost
07 Lug 2020

Kollmorgen aiuta un produttore di macchine di taglio al laser a incrementare le prestazioni su un livello superiore.

Qualità del taglio grazie a una migliore connettività, Kollmorgen
07 Lug 2020

Kollmorgen ha consentito l'avanzamento nelle capacità di taglio al plasma per un'azienda emergente in Turchia

Ottimizziamo il taglio laser, Kollmorgen
07 Lug 2020

Kollmorgen ottimizza le prestazioni e la precisione per un'azienda internazionale, leader nel settore laser.

La soluzione di Kollmorgen ha proiettato un produttore dimacchine per lo stampaggio di bottiglie in PET tra i top player mondiali
10 Feb 2020

In Cina, un importante stabilimento di imbottigliamento doveva aumentare in misura sostanziale la produzione, per mantenere con successo la propria quota in un mercato altamente competitivo. All’inizio del 2019 l’azienda si è rivolta agliesperti di motion di Kollmorgen perché la aiutassero a ridurre al minimo i tempi diindicizzazione della macchina.