Back to top
15 Mag 2019

Novità nel processo di colata continua: SMS Concast sviluppa un'oscillazione azionata da servomotori con gli azionamenti diretti di KOLLMORGEN

La pallinatura allunga la vita
22 Apr 2019

Freymatic realizza impianti di pallinatura per la costruzione di motori per aerei e si affida al motion control di KOLLMORGEN per soddisfare gli elevati standard qualitativi richiesti

Una produzione di mattoni impeccabili
15 Apr 2019

Il motion control di KOLLMORGEN realizza tagli rapidi e precisi dai filoni di argilla

Kollmorgen Casi di successo: La precisa geometria del taglio 3D
15 Mar 2019

Motori KBM sinonimo di accuratezza nel taglio laser

Kollmorgen - Il Taglio 3D per Grandi Formati
22 Feb 2019

Casi di successo: Motori lineari e frameless direct drive di KOLLMORGEN per il metal cutting

La funzione Safe Torque Off (STO) nella pratica: un produttore svizzero di banchi di prova utilizza già il sistema di sicurezza certificato TÜV con collettore e servodrive decentralizzati KOLLMORGEN
02 Gen 2019

Safe Torque Off: Kollmorgen e Stemmann-Technik sviluppano una soluzione certificata TÜV

NDC Solutions, Kollmorgen, Yeefung
05 Set 2018

Yeefung, partner AGV di Kollmorgen, ha sviluppato la nuova generazione del loro car parking robot.

Kollmorgen NDCSolutions, High Reach AGV nella produzione di pannelli solari
02 Lug 2018

Grazie agli AGV ad alta portata, Seraphim Solar System ha migliorato la precisione e l'efficienza nel proprio magazzino.

Realtà virtuale e servomotori: una partnership dinamica
20 Giu 2018

Grazie all’efficiente densità di coppia, le 3 piattaforme DOF alimentate dai servomotori KOLLMORGEN e dedicate alle montagne russe con realtà virtuale sono diventate realtà.

Kollmorgen NDCSolutions, High Reach AGV nel magazzino 3PL
15 Giu 2018

Grazie agli AGV ad alta portata Ocean East International Logistics è riuscita a ridurre i costi operativi.