Back to top

Casi di successo

Sistemi di automazione per la Lavorazione delle Lamiere, Kollmorgen
07 Lug 2020

Kollmorgen guida il miglioramento della produttività e della flessibilità delle macchine di un'azienda italiana leader nella formatura di metalli.

15 Mag 2019

Novità nel processo di colata continua: SMS Concast sviluppa un'oscillazione azionata da servomotori con gli azionamenti diretti di KOLLMORGEN

Kollmorgen Casi di successo: La precisa geometria del taglio 3D
15 Mar 2019

Motori KBM sinonimo di accuratezza nel taglio laser

Kollmorgen - Il Taglio 3D per Grandi Formati
22 Feb 2019

Casi di successo: Motori lineari e frameless direct drive di KOLLMORGEN per il metal cutting

Hannover: la città dei robot
21 Mag 2018

I servomotori KOLLMORGEN imprimono un nuovo slancio a una start-up della Bassa Sassonia

23 Mag 2016
Progettazione interconnessa ed elevata produttività per ottenere valore aggiunto concreto

 
03 Feb 2016

UR 5 e UR 10 sono i nomi dei due modelli con i quali Universal Robots punta a confermare la flessibilità dei robot a braccio articolato nella produzione industriale. L’obiettivo è quello delle aree di lavoro in cui i robot convenzionali erano finora troppo grossi, troppo costosi e troppo rumorosi.

01 Set 2014

Lavorazioni laser all’avanguardia.

L’ultima generazione di macchine con concetti di trasmissione meccanica convenienti

04 Ago 2014

COMPLETE MOTION SOLUTION FOR PACKAGING

Schleck enjoy the aromatic double