Back to top

Casi di successo

Fornitura affidabile e continua di sistemi di motion, Kollmorgen
07 Ago 2020

Quando il mondo si è reso conto dell'epidemia di COVID-19, identificato per la prima volta a Wuhan in Cina, è diventato subito evidente che sarebbero state necessarie molte più risorse diagnostiche per comprendere gli effetti della malattia e stabilire una cura per anticipare un improvviso aumento dei pazienti. All'inizio dell'epidemia, uno dei maggiori produttori a livello globale di apparecchiature diagnostiche, nonché fornitore primario di apparecchiature per scansione TC in Cina, si è rivolto a Kollmorgen per poter incrementare la produzione al fine di affrontare una crisi sempre più urgente.

Integrazione semplificata dell'unità di controllo per velocizzare il time to market, Kollmorgen
07 Lug 2020

La partnership di Kollmorgen porta prestazioni superiori a un costruttore di macchine per il taglio al plasma.

Qualità del taglio grazie a una migliore connettività, Kollmorgen
07 Lug 2020

Kollmorgen ha consentito l'avanzamento nelle capacità di taglio al plasma per un'azienda emergente in Turchia

La pallinatura allunga la vita
22 Apr 2019

Freymatic realizza impianti di pallinatura per la costruzione di motori per aerei e si affida al motion control di KOLLMORGEN per soddisfare gli elevati standard qualitativi richiesti

Una produzione di mattoni impeccabili
15 Apr 2019

Il motion control di KOLLMORGEN realizza tagli rapidi e precisi dai filoni di argilla

La funzione Safe Torque Off (STO) nella pratica: un produttore svizzero di banchi di prova utilizza già il sistema di sicurezza certificato TÜV con collettore e servodrive decentralizzati KOLLMORGEN
02 Gen 2019

Safe Torque Off: Kollmorgen e Stemmann-Technik sviluppano una soluzione certificata TÜV

Realtà virtuale e servomotori: una partnership dinamica
20 Giu 2018

Grazie all’efficiente densità di coppia, le 3 piattaforme DOF alimentate dai servomotori KOLLMORGEN e dedicate alle montagne russe con realtà virtuale sono diventate realtà.

Index - Una risorsa eccellente e versatile nella lavorazione del metallo per asportazione di truciolo
06 Giu 2018

Tutto in rotazione: servomotori AKM di KOLLMORGEN nel tornio multimandrino a CNC di INDEX

Kollmorgen Servoazionamenti per Impianti di Estrusione per Tubi
08 Mag 2018

Tagli netti con i motori lineari di KOLLMORGEN.

02 Ott 2017
Alesa, un'azienda produttrice di lame per segatrici, sviluppa una nuova affilatrice / Servomotori Washdown di KOLLMORGEN con sistema di collegamento a cavo singolo