Back to top

Casi di successo

Fornitura affidabile e continua di sistemi di motion, Kollmorgen
07 Ago 2020

Quando il mondo si è reso conto dell'epidemia di COVID-19, identificato per la prima volta a Wuhan in Cina, è diventato subito evidente che sarebbero state necessarie molte più risorse diagnostiche per comprendere gli effetti della malattia e stabilire una cura per anticipare un improvviso aumento dei pazienti. All'inizio dell'epidemia, uno dei maggiori produttori a livello globale di apparecchiature diagnostiche, nonché fornitore primario di apparecchiature per scansione TC in Cina, si è rivolto a Kollmorgen per poter incrementare la produzione al fine di affrontare una crisi sempre più urgente.

Integrazione semplificata dell'unità di controllo per velocizzare il time to market, Kollmorgen
07 Lug 2020

La partnership di Kollmorgen porta prestazioni superiori a un costruttore di macchine per il taglio al plasma.

Precisione ottimizzata riducendo dimensioni, peso e costi, Weight and Cost
07 Lug 2020

Kollmorgen aiuta un produttore di macchine di taglio al laser a incrementare le prestazioni su un livello superiore.

Qualità del taglio grazie a una migliore connettività, Kollmorgen
07 Lug 2020

Kollmorgen ha consentito l'avanzamento nelle capacità di taglio al plasma per un'azienda emergente in Turchia

La pallinatura allunga la vita
22 Apr 2019

Freymatic realizza impianti di pallinatura per la costruzione di motori per aerei e si affida al motion control di KOLLMORGEN per soddisfare gli elevati standard qualitativi richiesti

Macchina MELD modello B8
01 Feb 2019

MELD Manufacturing ha compiuto passi avanti straordinari nella produzione additiva di materiali grazie alla tecnologia MELD, un processo a stato solido senza fusione utilizzato per produrre e riparare componenti. Nel corso del processo di sviluppo gli ingegneri di Kollmorgen e MELD Manufacturing hanno cooperato per ottenere precisione e potenza ottimali.

Realtà virtuale e servomotori: una partnership dinamica
20 Giu 2018

Grazie all’efficiente densità di coppia, le 3 piattaforme DOF alimentate dai servomotori KOLLMORGEN e dedicate alle montagne russe con realtà virtuale sono diventate realtà.

02 Ott 2017
Alesa, un'azienda produttrice di lame per segatrici, sviluppa una nuova affilatrice / Servomotori Washdown di KOLLMORGEN con sistema di collegamento a cavo singolo
18 Set 2017

Gli azionamenti diretti con moduli di frenatura by KOLLMORGEN consentono un notevole risparmio energetico nella movimentazione delle bobine

26 Giu 2017
Per la biga c’è il JetMix di Bühler / Maggiore igiene grazie ai servomotori in acciaio inossidabile di KOLLMORGEN