Salta al contenuto principale
success_story | minute read

Bring Logistics

Bring Logistics ha ridotto al minimo i costi operativi impiegando carrelli da magazzino VNA automatizzati.

Bring Logistics utilizza carrelli da magazzino automatizzati per ridurre al minimo i costi d’esercizio del nuovo magazzino di Berger, a nord di Oslo.

Bring Logistics, fornitore leader di servizi logistici per terze parti della regione nordica, nel 2010 ha aperto un magazzino altamente automatizzato a Berger, nella zona di Oslo. I carrelli da magazzino automatizzati gestiscono i pallet nella scaffalatura a corsie molto strette. Il sistema è composto da sette carrelli da magazzino automatizzati forniti da Rocla, uno dei partner di canale di Kollmorgen. La scaffalatura a corsie molto strette dove operano i veicoli è composta da un totale di 81.200 posti pallet raggiungendo un’altezza massima di 10,65 metri. Per trasportare i pallet fuori e dentro dalla/alla scaffalatura, i carrelli automatizzati prelevano il carico e lo portano su un convogliatore. La capacità di trasporto è pari a 173 pallet l’ora. “Lavoriamo su due turni, cinque giorni la settimana. A livello economico, l’automazione della movimentazione dei pallet è stata una soluzione più vantaggiosa rispetto all’utilizzo di una soluzione manuale”, spiega Geir Nielsen, Direttore della logistica presso Bring Logistics. La soluzione automatizzata richiede meno personale e consente di danneggiare meno i pallet, la merce, le scaffalature e i carrelli. La temperatura nella scaffalatura a corsie strette è più bassa e vi è meno luce rispetto a un magazzino tradizionale dotato di carrelli per corsie molto strette VNA (Very Narrow Aisle) manuali: tutti questi fattori riducono il consumo energetico. I carrelli da magazzino automatizzati utilizzano la navigazione laser/multi-navigazione nella corsia principale e la navigazione induttiva via cavo nelle corsie strette. I carrelli lavorano in corsie della larghezza di 1,8 m, sono caratterizzati da un’altezza di sollevamento di 10,65 m e hanno una capacità di 1.000 kg (750 kg a 10,65 m).

Kollmorgen, produttore leader nel settore della tecnologia di controllo a conduzione automatica, e Rocla Oy, fornitore leader di impianti AGV, sono dei partner globali strategici per le applicazioni di trasporto automatizzato basate sulla tecnologia di controllo AGV di Kollmorgen. La soluzione di controllo by Kollmorgen viene utilizzata in oltre 25.000 veicoli AGV in tutto il mondo e permette di ridurre i costi totali per gli integratori di sistemi e gli utenti finali. È indipendente dall’applicazione e scalabile e funziona con tutti i veicoli AGV, da quello più piccolo e semplice a quello grande e complesso. Inoltre, si integra facilmente nei sistemi ospitanti e di movimentazione dei materiali, dato che si utilizza la stessa piattaforma ovunque, valgono le stesse competenze tecniche per tutti i tipi di applicazione.

Visualizza il video:

AGV Systems

NDC8 è una piattaforma di controllo per i veicoli AGV completa, adattabile all'uso con tutti i veicoli di trasporto e facile da integrare negli host e nei sistemi di movimentazione già esistenti.Interfaccia molto semplice da utilizzare con possibilità di selezionare più lingue dal menu principale.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Kollmorgen Innovation Day: realizzare idee tecnologicamente avanzate

Realizzare idee tecnologicamente avanzate >

Kollmorgen si dedica totalmente all'innovazione, investendo costantemente in collaborazioni e progetti di ricerca per lo scambio di conoscenze e competenze con partner e università in tutto il mondo. Scopri di più su come opera Kollmorgen per…
Kollmorgen NDCSolutions, StoVerotec

StoVerotec >

StoVerotec Aumenta l’Efficienza in un Ambiente Freddo e Umido Grazie Alla Tecnologia di Kollmorgen
Kollmorgen NDCSolutions, SITI - B&T GROUP S.p.A.

SITI - B&T GROUP S.p.A. >

SITI - B&T GROUP S.p.A. ha creato un sistema AGV per la movimentazione automatizzata dei carrelli.
Kollmorgen NDCSolutions, V-TAB

V-TAB >

V-TAB utilizza i veicoli AGV per ridurre i danni alle bobine di carta.
Kollmorgen NDCSolutions, Transbotics

Transbotics >

Un Produttore Globale di Metalli di Prima Fusione Utilizza i Veicoli AGV per lo Spostamento di Carichi Pesanti All’Interno di un Ambiente Caldo.
Kollmorgen NDCSolutions, Gruppo System Spa

Gruppo System Spa >

Ottimizzazione Dell’Efficienza e Della Sicurezza Per Il Settore Della Logistica Grazie Alla Tecnologia Kollmorgen.
Kollmorgen NDCSolutions, Borealis

Borealis >

Borealis utilizza i veicoli AGV per ridurre al minimo i costi operativi e i danni alle merci.
Kollmorgen NDCSolutions, Arla Foods – Götene, Svezia

Arla Foods – Götene, Svezia >

Arla Foods impiega il sistema AGV in un magazzino di prodotti caseari.
Kollmorgen NDCSolutions, Robot mobili (AGV) in ospedale

Robot mobili (AGV) in ospedale >

The new navigation technology simplifies the expansion of systems since no changes are needed in the infrastructure.