Back to top

Morsetto terminale bus standard

Il morsetto terminale bus standard è necessario per consentire lo scambio di dati tra l'accoppiatore bus e i morsetti bus. Ogni morsettiera bus deve essere terminata all'estremità destra con questo morsetto. Il morsetto terminale bus standard non ha altre funzionalità supplementari né di connessione.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
Morsetto terminale bus KAS grande

Specifiche

 

Specifiche elettriche e meccaniche

AKT-EM-000-000

Consumo di corrente da bus standard

-

Isolamento elettrico

500 Veff (bus standard/tensione segnale)

Ampiezza di registro nell'immagine di processo

-

Configurazione

nessuna impostazione di indirizzo o configurazione

Peso

circa 50 g

Temperatura ambiente ammissibile

0 C - +55 °C (in funzionamento)
-25 °C - +75°C (in stoccaggio)

CEM resistenza burst/ESD

conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Resistenza a vibrazioni/urti

conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/ 29

Classe di protezione/posizione di installazione

IP 20/variabile

Certificazione

CE

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Giu 2018 15.99 MB
Article
KVB Sample Projects for AKI Panels and AKD Drives (All versions of KVB) This page contains links to the sample projects created in all versions of KVB. These projects are for use in AKI panels connected directly to AKD servo drives and communicating over Modbus...
Firmware Installation for AKI-CDA Panels Note the firmware file referenced in this article can be found at the bottom or here: FW CDA-07 Make sure that the computer IP address is in the same range as the AKI-CDA Panel and that the...
How to Capture and Use EtherCAT Trace Data with WireShark There is a general miss understanding about EtherCAT. EtherCAT is a transport tool only. We use it to carry data from a CNC (PLC, EtherCAT master) to the drive. CanOpen over EtherCAT (CoE), CanOpen...
AKD Drive Configuration Inside of KAS IDE Software The following videos show how to configure AKD servo drives inside of the KAS IDE software. The drive setup screens found in the AKD Workbench software are embedded into the KAS IDE software, but you...
PLC Code Online Change with KAS IDE Software The following video shows the steps required to make an online change to PLC code with the KAS IDE software. This allows the user to make changes without having to stop the project from running on a...

Pages