Dati della community:
112
Contributi Utenti registrati
1524
Articoli2776
Download
Ultimi articoli
Processo de Tuning do Drive ABD em Eixos Horizontais e VerticaisOs servo-motores são controlados por drives que utilizam um método chamado de malha de controle. A malha executa um cálculo com a realimentação da posição do motor e o valor de comando, visando reduzir ao máximo o erro através do ajuste dos ganhos. Ao final do ajuste tem-se como resultado a… | Christian Andrade |
|
KAS v4.03 Software is now available!KAS v4.03 Software is now available! | ![]() |
|
PCMM2G and PCMM Error and Alarm MessagesPCMM2G and PCMM Error and Alarm Messages | Jeanie |
|
AKD2G EtherNet/IP Cyclic IO Assemblies and Explicit MessagingThe following demonstrates the different command types supported by the AKD EtherNet/IP drive for the Standard Assemblies and Connection. Many customers using a non-AB PLC or other EtherNet/IP device have found the following application note useful. | ![]() |
|
AKD1G EtherCAT Touchprobe ExamplesThis application notes shows the PDO mapping of and usage of AKD1G EtherCAT Touchprobes for position capture and demonstrates by example different trigger methods. | ![]() |

Discussioni recenti della community
Webinar recenti

Risorse per il supporto online
Non trovi quello che ti serve? Di seguito sono disponibili ulteriori opzioni di assistenza, tra cui la documentazione completa per KAS e AKD, i link alla nostra area di formazione e i documenti per i fornitori.