Back to top

Retroazione: tutto solo in otto conduttori

08 Mag 2014

SFD3: Kollmorgen promuove l’innovazione per i resolver digitali

Leggi altro »

Tecnologia di asservimento versatile per la progettazione dei macchinari di domani

28 Apr 2014

20 - 22 maggio: Kollmorgen alla fiera sps ipc drives Italia

Leggi altro »

Snelli: ecco i nuovi servodrive decentralizzati serie AKD-N

26 Nov 2013

Kollmorgen: nuovi sviluppi per soluzioni decentralizzate, con una riduzione dell’80% dei cavi

Leggi altro »

Sfruttate al massimo le potenzialità del bus DC

27 Giu 2013

I nuovi moduli inseribili per l’accumulo di energia Kollmorgen supportano il bus DC

Leggi altro »
La tecnologia dei motori e la competenza della progettazione Kollmorgen attiva le capacità robotiche avanzate del robot umanoide CHIMP della squadra di salvataggio Tartan

La tecnologia dei motori e la competenza della progettazione Kollmorgen attiva la capacità robotiche avanzate del robot umanoide CHIMP della squadra di salvataggio Tartan

29 Mag 2013

La squadra di salvataggio Tartan, un partenariato del National Robotics Engineering Center (NREC), l'organizzazione di ricerca applicata e trasferimento di tecnologia del prestigioso Robotics Institutedella Carnegie Mellon University (CMU) ,in collaborazione con Kollmorgen e altri sponsor del mondo della tecnologia, ha progettato e costruito un robot avanzato noto come CHIMP (CMU Highly Intelligent Mobile Platform) – il rappresentate della squadra alla DARPA Robotics Challenge. CHIMP utilizza la tecnologia dei motori senza carter Kollmorgen in ciascuna delle sue articolazioni per garantire una funzionalità avanzata e vantaggi significativi dati da prestazioni elevate per la Robotics Challenge. La funzionalità avanzata spiana anche la strada a nuove applicazioni mobili di automazione per la manipolazione e la produzione.

Leggi altro »

Kollmorgen alla fiera SPS/IPC/Drives Italia 2012: soluzioni di motion control con notevoli vantaggi

29 Mar 2012

Ratingen/Bovisio Masciago, 29.03.2012 – Nuovi prodotti e soluzioni di azionamento e automazione perfettamente personalizzate permettono la creazione di macchine più veloci e molto più performanti

Leggi altro »

Kollmorgen ESM: modulo di risparmio energetico per l'accumulo di energia in caso di indisponibilità e fluttuazione dell'alimentazione elettrica

17 Nov 2011

Ratingen, 17 novembre 2011 – Gli ingegneri meccanici e gli utilizzatori possono beneficiare di risparmi energetici fino al 70% nonché di una maggior sicurezza, affidabilità e qualità del prodotto

Leggi altro »

Costruire macchine compatte con prestazioni straordinarie con la nuova serie di motori ad azionamento diretto KBM™ di Kollmorgen

17 Nov 2011

Ratingen, 17 novembre 2011 – Macchine ad alte prestazioni, più veloci, più economiche e completamente ottimizzate grazie alla struttura ad albero cavo senza carter

Leggi altro »

Kollmorgen Automation Suite™ nel servoamplificatore AKD™: ottimizzazione più rapida di applicazioni multiasse con prestazioni elevate

17 Nov 2011

Ratingen, 17 novembre 2011 – Maggiore flessibilità, precisione ed efficienza con il 20% di componenti in meno e il 30% di spazio in meno necessario

Leggi altro »

Unico nel suo genere, compatto, forte e geniale: un servomotore piccolo come una scatola di fiammiferi con freno di arresto ed encoder assoluto

17 Nov 2011

Ratingen, 17 novembre 2011 – L'AKM1 consente di ottenere macchine più compatte con produttività e affidabilità ottimali

Leggi altro »

Pages