Comunicati stampa - 2011

  • 17/11/2011

    Unico nel suo genere, compatto, forte e geniale: un servomotore piccolo come una scatola di fiammiferi con freno di arresto ed encoder assoluto

    Ratingen, 17 novembre 2011 –L'AKM1 consente di ottenere macchine più compatte con produttività e affidabilità ottimali

    Leggi altro
  • 17/11/2011

    Costruire macchine compatte con prestazioni straordinarie con la nuova serie di motori ad azionamento diretto KBM™ di Kollmorgen

    Ratingen, 17 novembre 2011 –Macchine ad alte prestazioni, più veloci, più economiche e completamente ottimizzate grazie alla struttura ad albero cavo senza carter

    Leggi altro
  • 17/11/2011

    Kollmorgen Automation Suite™ nel servoamplificatore AKD™: ottimizzazione più rapida di applicazioni multiasse con prestazioni elevate

    Ratingen, 17 novembre 2011 –Maggiore flessibilità, precisione ed efficienza con il 20% di componenti in meno e il 30% di spazio in meno necessario

    Leggi altro
  • 15/11/2011

    Kollmorgen alla fiera SPS/IPC/Drives 2011 Soluzioni di motion control con notevoli vantaggi

    Ratingen, 15 novembre 2011 –Nuovi prodotti e soluzioni di azionamento e automazione perfettamente personalizzate permettono la creazione di macchine più veloci e molto più performanti

    Leggi altro
  • 12/05/2011

    Visitate Kollmorgen all'Interpack 2011 per scoprire come il movimento ottimizzato porta l'efficienza delle macchine ai massimi livelli

    Ratingen, 12 maggio 2011 –Scoprite di persona come soluzioni di automazione ed azionamento perfettamente su misura significhino macchine per imballaggio migliori

    Leggi altro
  • 12/05/2011

    Ottimizzazione più rapida delle macchine per imballaggio

    Ratingen, 12 maggio 2011 –L'automazione delle macchine colpisce per il 25% in più di produttività con una diminuzione del 25% delle attività di progettazione grazie all'impiego della Kollmorgen Automation Suite

    Leggi altro
  • 12/05/2011

    Prestazioni delle macchine per imballaggio senza compromessi con i motori della serie Kollmorgen KBM™

    Ratingen, 12 maggio 2011 –L'assenza di carter e l'albero cavo consentono di avere macchine ad alte prestazioni totalmente ottimizzate, più rapide e più economiche

    Leggi altro
  • 12/05/2011

    Meno è meglio: vale anche per gli azionamenti per avvolgitori

    Ratingen, 12 maggio 2011 –La soluzione ad azionamento diretto con il 40% in meno di componenti e il 20% in meno di costi di assistenza assicura un rendimento superiore del 30% ed estende la vita utile del 20%

    Leggi altro
  • 10/05/2011

    Udo Paneka è il nuovo vicepresidente Marketing, Global, Patrik Hug assume la carica di vicepresidente Sales and Marketing, Europe

    Ratingen, 10 maggio 2011 –Udo Panenka è il nuovo vicepresidente Marketing, Kollmorgen Industrial Automation, Global. Il suo precedente incarico di vicepresidente Sales & Marketing della Kollmorgen Europe GmbH passa ora a Patrik Hug.

    Leggi altro
  • 16/01/2018

    Modulo di risparmio energetico

    Ratingen, 17 novembre 2011 –Gli ingegneri meccanici e gli utilizzatori possono beneficiare di risparmi energetici fino al 70% nonché di una maggior sicurezza, affidabilità e qualità del prodotto

    Leggi altro