Salta al contenuto principale
0+

centri globali di produzione e assistenza

Oltre 1 milione

prodotti standard

0 +

anni di esperienza e competenza

News da Kollmorgen

Motion per i missili: Ottimizzazione delle prestazioni  >

I sistemi missilistici continuano a evolversi per soddisfare esigenze specifiche: dai missili tattici guidati alle armi strategiche a più lungo raggio, ognuna delle quali è progettata per essere lanciata da una particolare piattaforma per raggiungere…

Motion per missili: dalla rapida innovazione alla rapida produzione  >

Con il rapido aumento della domanda di missili nei mercati di tutto il mondo e la ricerca di capacità ancora più innovative, gli ingegneri devono poter accedere in tempi brevi a sistemi di motion altamente specializzati, prodotti in quantità…

Guida introduttiva al dimensionamento e alla selezione di sistemi servo >

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.

Famiglia di azionamenti passo-passo P8000 Brochure >

Come piattaforma di azionamento passo-passo di punta di Kollmorgen, la nuova famiglia di azionamenti passo-passo P8000 offre funzionalità avanzate, intervalli di corrente di uscita estesi e compatibilità con un portafoglio più ampio di motori…

Motori Kollmorgen per imaging in campo medico: Processi Collaudati, Risultati Affidabili >

Poche sfide commerciali sono eccezionali e complesse quanto progettare, produrre e consegnare apparecchiature per imaging medico ad organizzazioni sanitarie operanti in tutto il mondo. Ogni elemento deve essere perfettamente accordato: dai componenti…

Sistemi di motion durevoli e facili da pulire per Food Processing e Food Packaging >

Come è possibile soddisfare le esigenze di sicurezza pubblica e rispettare i requisiti normativi, fornendo al contempo una macchina ad alte prestazioni ed economicamente vantaggiosa? Scopri come progettare le attrezzature per una pulizia più…

Pulito e produttivo: migliorare la sicurezza alimentare e l'affidabilità delle macchine per il confezionamento  >

Pulito e produttivo, migliorare la sicurezza alimentare e l'affidabilità delle macchine per il confezionamento: scopri come le macchine per la lavorazione e il confezionamento degli alimenti possono sopportare il washdown diretto senza il rischio di…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Semplificare la selezione della resistenza di rigenerazione per i sistemi di motion  >

La potenza generata da un motore durante la decelerazione può essere dannosa per il sistema di motion. Per intercettare questa energia elettrica ed evitare danni al sistema, è spesso necessario utilizzare una resistenza di rigenerazione.