Un fattore chiave dell’attuale tendenza a utilizzare sempre di più motori elettrici nelle applicazioni destinate a sistemi per petrolio e gas è la capacità dei sistemi di azionamento elettrico di migliorare sostanzialmente l'affidabilità del sistema,…
A metà degli anni '70, Tetra Pak ha iniziato a utilizzare AGV (veicoli a guida automatica) nelle proprie strutture di produzione e magazzino.
I consumatori vogliono alimenti sicuri. Le autorità governative vogliono una catena di distribuzione alimentare sicura, dal campo alla lavorazione, al confezionamento fino alla distribuzione. Poiché lavoriamo tutti per soddisfare le aspettative dei…
Un elemento fondamentale di qualsiasi servosistema è il dispositivo di retroazione: dopotutto, è il punto di partenza di un servosistema! Ecco un esempio molto semplice per iniziare: ho un arco e una freccia, un bersaglio a 30 piedi di distanza e ho…
La maggior parte dei costruttori di macchine conosce le moderne HMI con schermo tattile, che hanno sostituito del tutto i pannelli con interruttori a levetta più vecchi. Inoltre, hanno consentito ai costruttori di macchine di fornire agli operatori…
"Che cosa si dovrebbe prendere in considerazione quando si tratta il grado di protezione IP nella
specifica e quali altri fattori ambientali devono essere considerati quando si specificano prodotti per il motion?"
"Poiché Kollmorgen è un…
Il crossingover e la sostituzione di un motore esistente con un motore più moderno sono necessari in alcune situazioni, tra cui: obsolescenza dei prodotti, risparmio sui costi, problemi di tempi d'attesa e aggiornamento. Le specifiche tecniche di…
Costruttori, progettisti/OEM e utilizzatori si trovano di fronte a sfide per la protezione dei servomotori dal surriscaldamento: non vi sono infatti dispositivi termici in grado di proteggere un motore da eventi transitori rapidi. Proprio come…
Molti dei macchinari e dei processi che conosciamo utilizzano motori elettrici. Questi motori si trovano nelle fabbriche, nelle automobili, negli aeroplani, nei robot e persino nei distributori di DVD. Indipendentemente dall'applicazione, la gestione…
Fino ad ora abbiamo seguito la storia di due immigrati tedeschi che, approdando in America, sono riusciti a trasformare i loro sogni in realtà. Fredrick arrivò negli Stati Uniti all'inizio del secolo, Hugo alcuni decenni dopo e successivamente fu…
Una specifica spesso indica la corsa necessaria per l'applicazione. Di frequente accade che le unità si danneggino per la mancata osservanza di un semplice requisito indicato nel manuale di installazione. Le migliori pratiche suggeriscono l'impiego…
Quando un carico è azionato direttamente dal motore non si parla di inerzia riflessa. Si ritiene infatti che i carichi ad azionamento diretto non abbiano per loro natura un'inerzia riflessa. Alcuni si spingono oltre ed affermano che non occorre…
Sono molte le energie [scusate il gioco di parole, era voluto] spese da Kollmorgen per la progettazione dei motori per perforazione ad alta temperatura della nuova generazione.La tecnologia disponibile sul mercato è sostanzialmente la stessa fin dai…
Mentre il nostro Fredrick Kollmorgen si occupava di tutte queste cose, in Germania nasceva e cresceva un altro futuro immigrato di nome Hugo Unruh. All'incirca coetaneo di Otto, il figlio di Fredrick, Hugo visse le dure condizioni del dopoguerra in…
I problemi di cogging e ondulazione di coppia sono piuttosto comuni e spesso difficili da risolvere.
La coppia di coggingè definita come l'attrazione/interazione tra i poli magnetici e i denti (struttura in acciaio) delle lamine all'interno di…