Come calcolo la coppia continua del motore impiegato in un ambiente al di sopra della sua temperatura nominale? Poiché la coppia continua (Tc) del motore è classificata per una temperatura ambiente pari a 40 °C, come calcolo la coppia continua del…
Apprendimento automatico, reti neurali: paroloni della logistica moderna, ma cosa significano davvero? Serve un esperto che ci spieghi. Paul Hamblin, redattore della rivista Logistics Business Magazine, ne ha incontrato uno.
L'utilizzo di una configurazione tradizionale con un unico motore e un cambio sulla vostra macchina confezionatrice orizzontale potrebbe essere il motivo per cui non viene raggiunto il livello di flessibilità e prestazioni necessario per stare al…
Per i produttori che intendano offrire opportunità di personalizzazione, la vera e propria personalizzazione di massa a lotto singolo richiederà molto di più che il semplice acquisto dell'ultimo modello di stampante 3D. È essenziale…
Quando e come personalizzare un servomotore standard dipende dai vantaggi previsti dalla personalizzazione, con una soluzione legata a formato, compatibilità e funzione. Scopri di più.
Un'alternativa alla personalizzazione di un servomotore è rappresentata dall'utilizzo di un motore frameless e dalla sua integrazione direttamente nella macchina.
Scopri di più nel nostro nuovo post sul blog!
Esistono molte ragioni per scegliere un motore frameless. Sono estremamente compatti, semplici, efficienti e precisi. È questo ciò che l’applicazione richiede?
Un motore antideflagrante è chiaramente contrassegnato da una targhetta che identifica la sua idoneità per un determinato ambiente pericoloso. La targhetta indicherà la classe di pericolosità, la divisione e il gruppo per cui il motore è adatto.
Dal concetto alla produzione, Kollmorgen è l'unico partner necessario per il design più ambizioso, l'ingegneria più capace e la consegna più sicura.
I motori elettrici generano calore in condizioni operative normali e hanno il potenziale di generare una scintilla se una bobina del motore si guasta. Temperature eccessive dell'alloggiamento del motore o una scintilla non adeguatamente contenuta…
I sistemi elettro-ottici/a infrarossi hanno un ruolo essenziale nella difesa a terra, in aria, in mare e nello spazio. Scopri come progettiamo le soluzioni di motion per aiutarti ad ottenere sempre il massimo successo a livello di design.
Qual è il modo migliore per ottenere coppia elevata e fluidità di funzionamento a velocità relativamente basse, come necessario nelle applicazioni EO/IR. Scoprilo leggendo il nostro blog.
I motori brushless dominano il mercato, e a ragione. Scopri i principi di progettazione, i vantaggi e le migliori applicazioni di entrambi i tipi di motori nel nostro nuovo blog.
C'è molta confusione nel settore relativamente alla coppia di cogging, ai suoi effetti sull'oscillazione di coppia e al modo per conseguire il movimento più fluido per l'imaging EO/IR. Gli esperti Kollmorgen faranno chiarezza.
Qual è la tecnologia migliore per i motori da utilizzare in un'applicazione di motion control? Esistono numerose tecnologie per creare il movimento, ad esempio di tipo idraulico, pneumatico o elettromeccanico. Nel settore del motion control di…