Back to top

Tre ragioni fondamentali per NON prendere scorciatoie nella riparazione dei motori 4294968292 2017-03-03 I motori passo-passo e i servomotori CA brushless hanno un ciclo di vita molto lungo, principalmente grazie alla mancanza di componenti usurabili a diffrerenza dei motori a spazzole. Inoltre, non c’è p

Si è discusso molto su chi abbia creato il motore passo-passo o per lo meno il motore industriale 1.8° che conosciamo oggi. Le due principali aziende coinvolte nella progettazione sono Superior Electric, sita originariamente a Bristol Connecticut, e Sigma Instruments, sita a Braintree, Massachusetts.
Over the years there have been discussions about the 1.8 degree step angle versus 0.9 degree step angle of industrial hybrid stepper motors. Most stepper motors today have the standard step angle of 1.8 degrees, resulting in a 200 step per revolution.

Chi ha creato il motore passo-passo, o perlomeno la versione industriale da 1,8° che conosciamo oggi? Le due importanti aziende che si sono occupate della progettazione di questo motore sono state la Superior Electric e la Sigma Instruments. Sebbene la Superior Electric sia stata la prima, sembra che la Sigma Instruments sia stata il vero innovatore.