Back to top
Siamo lieti di annunciare il lancio di un nuovo strumento nella nostra gamma di prodotti, il Kollmorgen Stepper Optimizer. Questo ottimizzatore offre varie opportunità per scoprire le condizioni ottimali di funzionamento del motore passo-passo Kollmorgen nella vostra applicazione.
Il crossingover e la sostituzione di un motore esistente con un motore più moderno sono necessari in alcune situazioni, tra cui: obsolescenza dei prodotti, risparmio sui costi, problemi di tempi d'attesa e aggiornamento. Le specifiche tecniche di ciascuna applicazione potrebbero richiedere di considerare un infinito numero di fattori. In questo post cercherò di individuare brevemente i fattori più comuni, ordinandoli per importanza.
As it turns out, "going small" is an effort that traces back to the first steppers ever manufactured. Released in 1952, the Sigma "Cyclonome 9" series, one of the first steppers ever designed, was the first standard offering of its kind.