Back to top

Nel nostro ultimo articolo dal titolo “Cos’è un attuatore lineare?” abbiamo identificato i tipi generici di meccanismi usati per eseguire il movimento rettilineo di un carico. Il blog di oggi approfondisce questo argomento aggiungendo alcuni dettagli relativi alle diverse tipologie utilizzate nell’ambito del motion control.

Domanda: Cos’è un attuatore lineare?

Risposta: Un attuatore lineare è un dispositivo che esegue il movimento rettilineo di un carico. Gli attuatori lineari sono prodotti in diversi stili e configurazioni – il post di oggi tratterà gli attuatori associati al motion control.

La maggior parte dei parametri dell’azionamento AKD ha dati a 32 bit, ma per alcuni parametri sono invece da 64 bit. La comunicazione Modbus dell’azionamento AKD utilizza registri con una dimensione dati da 16 bit. Quindi per un parametro da 64 bit sono necessari quattro registri per inviare i dati utilizzando Modbus.
A differenza delle comunicazioni con bus di campo che sono solo supportate da modelli particolari di servoazionamenti AKD, la comunicazione Modbus TCP è supportata da tutti i modelli AKD. Se avete un semplice azionamento "analogico", un azionamento di posizionamento o un AKD con programmazione BASIC, vi è la possibilità di utilizzare la comunicazione Modbus. Si tratta di un protocollo di comunicazione standard semplice, facile da usare che può essere utilizzato da PC, PLC o HMI per comunicare con qualsiasi azionamento AKD.
La configurazione di una rete Ethernet può essere frustrante se non si conoscono le basi. Una rete è solo il collegamento di comunicazione tra due o più dispositivi come computer, PLC, azionamenti, HMI, sensori, telecamere ecc., ossia tutto ciò che supporta la comunicazione Ethernet.

È capitato a tutti...Tutti, prima o poi, abbiamo sperato di avere una copia di back-up. Che si tratti dei contatti su un cellulare o di un file di programma in un controller di movimento, i dati sono importanti e preziosi.