Back to top

Industria 4.0: come gli AGV possono contribuire al successo?

11 Set 2015
Samuel Alexandersson

Industria 4.0: come gli AGV possono contribuire al successo? La quarta rivoluzione industriale sta per cambiare le modalità con cui produciamo e spostiamo le merci nelle fabbriche e nei magazzini. I sistemi e le macchine saranno connesse digitalmente e creeranno quella flessibilità e quella produttività di cui le aziende hanno bisogno per restare competitive. Un modo per dare avvio a questa rivoluzione nella tua azienda è di iniziare a utilizzare gli AGV (veicoli a guida autonoma).

Idee rivoluzionarie

La quarta rivoluzione industriale è guidata dai settori industriali che hanno un grado elevato di automazione, come ad esempio il settore automotive. Esistono anche molte iniziative governative che supportano il cambiamento, quali Industria 4.0 (Germania) e Made in China 2025 (China), oltre a ditte di consulenza amministrativa che spiegano come, quando e perché questa rivoluzione diventerà realtà. Vedi Manufacturing’s next act [Il prossimo atto della produzione] di McKinsey e The future of productivity and growth in manufacturing industries [Il futuro della produttività e della crescita nei settori manifatturieri] del Boston Consulting Group.

L’evoluzione a gradi

Il Boston Consulting Group definisce l’automazione come uno dei nove blocchi costruttivi per la trasformazione della produzione industriale. Tuttavia, l’automazione è un settore ampio ed esistono molte modalità per ridurre il lavoro manuale nelle fabbriche e nei magazzini. L’introduzione di AGV di solito consente un’attraente combinazione di elevata flessibilità, con costi di installazione ridotti. Questi sistemi esistono da decenni e oggi sono ben collaudati in molti tipi di applicazione. I kit di automazione consistono di software, hardware e tecnologia di navigazione. I veicoli possono essere creati appositamente o essere di serie, quali i carrelli elevatori. Gli AGV hanno la guida controllata, che migliora la sicurezza e riduce al minimo il consumo di energia. Essi, inoltre, consentono agli operatori di concentrarsi su attività che creano valore. Questo è importante per attrarre la giovane generazione digitale verso la tua quarta generazione industriale.

L’avvio

Gli AGV non riusciranno a realizzare tutti i tuoi sogni legati all’Industria 4.0, ma ti sorprenderai di quanti. Dai un’occhiata più da vicino ai nostri kit di automazione veicolo per AGV e alla rete mondiale di partner costruttori di AGV.

Info sull'autore

Samuel Alexandersson

Samuel Alexandersson

Quello che amo di più del mio lavoro è la sfida costante che sono chiamato ad affrontare, ossia conoscere sempre le diverse esigenze del mercato. L'attività si sta espandendo come non mai e il mio ruolo, che richiede di scoprire opportunità a cui dedicarsi con impegno e competenza, è decisamente gratificante. In qualità di Product Marketing Manager, la mia attività principale consiste nell’analizzare e nel “congiungere i punti” nell’ottica di strutturare e collocare con successo un solido portafoglio di prodotti per il mercato futuro. Una grande fonte di motivazione in questo ambiente globale è data dalle persone magnifiche che si incontrano. E non parlo solo di colleghi, ma di stakeholder di tutto il mondo. Studi: Gestione industriale e ingegneria, facoltà di Ingegneria dell’Università di Lund. Samuel può essere contattato all'indirizzo: [email protected]

Blog Taxonomy Helper

Aerospaziale e Difesa
Applicazioni
Business
Embedded Motion
Engineering
Fieldbus
Food Regulations
Generale
I veicoli a guida automatica
Installazioni - consigli
Interconnectivity
La nostra storia
Medicale
Oil and Gas
Packaging
Partnerships universitarie
Robotica
Tecnologia