Le industrie manifatturiere e i magazzini stanno vivendo un cambiamento. La richiesta di automazione, ad esempio con veicoli a guida automatica (AGV) sta crescendo, come pure la richiesta di un nuovo tipo di forza lavoro, che può aiutarti a sfruttare la potenza dell’automazione.
Nuove verità
In uno studio recente, la ditta di consulenza Boston Consulting Group indica gli effetti che l’Industria 4.0 avrà sulla forza lavoro. I veicoli logistici a guida autonoma, o AGV, sono una delle dieci tecnologie selezionate derivate da una generale esigenza di automazione per la riduzione dei costi e per potenziare la produttività e la crescita.
L’unica conclusione dello studio è che l’importo totale dei lavori aumenterà, nonostante l’aumento del livello di automazione. In Germania, il Paese scelto per lo studio, lo scenario più probabile è che per il 2025 verranno creati 350.000 nuovi posti di lavoro nell’industria manifatturiera. Questo scenario è molto diverso da quello che si è verificato in passato. Tra il 1997 e il 2013, l’automazione e la de-localizzazione ha causato una diminuzione del 18 per cento della forza lavoro, pur con l’aumento dei volumi di produzione.
Inizia con gli AGV
Lo studio conclude delineando un cambiamento dei ruoli lavorativi. In breve, le macchine si occuperanno del lavoro di routine, mentre i lavoratori specializzati si accerteranno che le macchine diano le migliori performance. Alcuni possibili ruoli del futuro saranno gli scienziati di dati industriali e i coordinatori di robot.
Tuttavia, per i cambiamenti ci vuole tempo e non devono mai essere sottovalutati. Ecco perché gli AGV rappresentano una buona modalità per dare il calcio d’inizio alla tua personale quarta rivoluzione industriale. Per anni, gli AGV sono stati utilizzati a sostegno del personale di stabilimenti manifatturieri e di magazzini. Dal momento che la tecnologia è collaudata e il livello di automazione relativamente facile da comprendere, la maggior parte delle persone possono continuare a intraprendere nuovi ruoli senza particolari problemi.
Puoi trovare preziosi approfondimenti nei nostri precedenti articoli sull’Industria 4.0 e sugli AGV.