L'uso di motori a prova di esplosione è essenziale per la sicurezza del personale e delle attrezzature quando si opera in un luogo pericoloso. I motori a prova di esplosione sono progettati per l'uso in ambienti pericolosi dove sono presenti gas infiammabili, polvere o fibre. I motori elettrici generano calore in condizioni operative normali e hanno il potenziale di generare una scintilla se una bobina del motore si guasta. Temperature eccessive dell'alloggiamento del motore o una scintilla non adeguatamente contenuta possono causare un'esplosione o innescare un incendio in ambienti dove sono presenti specifici materiali pericolosi.

In quali ambienti sono utili i motori a prova di esplosione?
I motori in un ambiente di Classe I (designazione UL), dove sono presenti gas, vapori o liquidi infiammabili, sono progettati per impedire che una scintilla interna o una fiamma fuoriescano dal motore nell'ambiente pericoloso. Sono anche progettati in modo che la temperatura dell'alloggiamento del motore non superi le temperature di sicurezza per gli ambienti in cui sono presenti gas, vapori o liquidi.
I motori in un ambiente di classe II o III (designazione UL), dove sono presenti determinate polveri o fibre, sono progettati in modo che la temperatura dell'alloggiamento del motore non superi le temperature di sicurezza per gli ambienti con fibre e polveri combustibili. Mentre il semplice funzionamento del motore a una corrente nominale inferiore riduce il calore che produce, altri metodi a prova di errore per limitare una condizione di temperatura eccessiva dell'alloggiamento del motore includono termostati che disinseriscono l'alimentazione del motore prima che raggiunga temperature critiche
Per altri dispositivi operanti in questi ambienti, alcuni dei quali possono essere utilizzati anche sui motori, vengono utilizzate tecniche aggiuntive che includono lo spurgo o la pressurizzazione, ulteriori involucri a prova di esplosione, l'incapsulamento o anche design riempiti di liquido. Indipendentemente dalla tecnica utilizzata, l'obiettivo è quello di evitare che il motore inneschi una sorgente infiammabile in condizioni di funzionamento normali o in caso di guasto del motore.