Automazione in un giorno con la rivoluzionaria piattaforma fai-da-te
L'automazione a basso costo accessibile a tutti ha compiuto un vero e proprio balzo in avanti con l'uscita di una piattaforma AMR che consente agli utenti di installare una tecnologia di automazione pronta all'uso in meno di un giorno.
Con la funzionalità AGV (veicoli a guida automatica), tradizionalmente ideale per ambienti di logistica ad alta intensità produttiva, la nuovissima piattaforma NDC S di Kollmorgen sta creando molta eccitazione perché riesce a portare in ambienti dinamici e flessibili una tecnologia di automazione dei trasporti assolutamente rivoluzionaria. In collaborazione con ek robotics, azienda innovatrice nella produzione di AMR e AGV, la piattaforma è già stata testata presso un cliente pilota in Germania.
I robot mobili autonomi (AMR) sono usati nella logistica per movimentare merci e prodotti all'interno di uno stabilimento, ottimizzando i processi e riducendo drasticamente il tradizionale ricorso a risorse manuali.
La piattaforma NDC S fornisce ai clienti finali l'opportunità di configurare ed installare autonomamente una soluzione AMR pronta all'uso, senza formazione né esperienza pregressa, in meno di un solo giorno di lavoro.
Nessuna formazione, nessun costo aggiuntivo
“Tutto quello che serve è a portata di mano”, conferma Johanna Turesson, Strategic Development Manager presso la divisione AGV svedese di Kollmorgen. “Potrete iniziare il vostro viaggio nell'automazione senza infrastrutture o formazione extra”.
I clienti non devono temere un'ondata di incidenti indesiderati. “La piattaforma NDC S è molto sicura in prossimità di persone o altri robot”, spiega. “Il veicolo aggirerà gli ostacoli o semplicemente si fermerà”.
Adattabilità e flessibilità sono il cuore della piattaforma NDC S. “NDC S vi consente di costruire ed utilizzare facilmente AMR in funzione delle esigenze vostre e dei vostri clienti”, prosegue. “La piattaforma è basata sia su hardware che su software e include tutti gli strumenti necessari per installare, esaminare e analizzare i miglioramenti disponibili in un browser web”.
Apprezzamento dei clienti
ek robotics, azienda tedesca specializzata nella robotica applicata ai trasporti e impegnata da anni nella produzione di sistemi AGV, collabora con la tecnologia Kollmorgen. I due esperti di motion e automazione si sono uniti per creare una soluzione AMR che aggiunga valore per un cliente pilota tedesco specializzato in elettronica, Heiz24.
“Siamo molto soddisfatti della nostra collaborazione con ek robotics. Sono sinonimo di tecnologia potente abbinata a un'inventiva senza limiti e capacità tecniche senza precedenti che permettono loro di comprendere le sfide della logistica e prendere iniziative ardite insieme a Kollmorgen”, racconta Johanna Turesson.
Jan Drömer, CIO (Chief Innovation Officer), ek robotics, è d'accordo. “La piattaforma NDC S offre proprio quello che cercavamo a livello di semplicità di utilizzo per i nostri clienti, oltre a garantire navigazioni flessibili e affidabili in svariati ambienti in continua evoluzione”, spiega. “In Heiz24 l'ambiente logistico cambia costantemente quindi il robot deve apprendere in maniera autonoma i dati sull'ambiente, costruire una mappa e navigare con precisione all'interno di una mappa anch'essa in continua evoluzione”.
Heiz24 è un'azienda di e-commerce sostenibile specializzata nella compravendita e nel ricondizionamento di componenti elettronici obsoleti per impianti di riscaldamento.
“Spediamo 20.000 pacchetti ogni anno in tutta Europa quindi dobbiamo movimentarli per prima cosa all'interno e ci vuole tempo”, spiega Matthias Falkenberg, fondatore e CEO, Heiz24. “ek robotics e Kollmorgen hanno creato una soluzione semplicissima che ci ha permesso di ottimizzare attività a valore aggiunto e ci ha aiutato a far crescere la nostra azienda”.
Il suo collega Marc Delfs, Project Management, Heiz24, è d'accordo: “Usare gli AMR è più facile di quanto non pensassi all'inizio, è simile all'installazione di un aspirapolvere automatico. Si può fare in modo semplice e rapido dall'interfaccia utente”.
Ambienti leggeri e flessibili
Le soluzioni con AGV si sono dimostrate tradizionalmente ideali nel caso di ambienti fissi e complessi come quelli della logistica di produzione. Andreas Böttner, CEO di ek robotics, ritiene che questa mentalità stia per cambiare per sempre. “La parte più consistente del mercato non vuole soluzioni di questo tipo”, comincia così. “Gli ambienti con uffici o dedicati ad una produzione industriale leggera hanno bisogno sempre di soluzioni di trasporto. Ed è qui che entriamo in gioco con una tecnologia veloce e altamente sofisticata che vi aiuterà nel lavoro di ogni giorno per trasportare componenti o prodotti da A a B”.
Conclude Jan Drömer: “Crediamo sia giunto il momento di rendere disponibili i vantaggi dell'automazione per una platea più ampia, permettendo alla forza lavoro di potenziare produttività e attività. È nostra opinione che gli AMR possano svolgere un ruolo chiave in quest'ottica”.
Per maggiori informazioni su come NDC S può aggiungere valore alla tua azienda in meno di un giorno visita: kollmorgen.com/agv
Informazioni sulle soluzioni NDC di Kollmorgen
NDC di Kollmorgen è la piattaforma leader nel settore utilizzata dai costruttori di veicoli per creare soluzioni di automazione logistica senza conducente. Con NDC di Kollmorgen potrai automatizzare praticamente qualsiasi tipo di veicolo o robot e integrarlo in qualsiasi tipo di applicazione di movimentazione materiali, in qualsiasi settore e in tutto il mondo.
Informazioni su ek robotics
ek robotics è un produttore e integratore di sistemi leader a livello globale per la robotica high-tech dedicata al trasporto per la logistica di produzione e di magazzino. Nelle cinque sedi in Europa (Rosengarten, Germania, sede principale), Reutlingen (Germania), Milano (Italia), Praga (Repubblica Ceca) e Buckingham (Regno Unito), lo specialista della robotica applicata ai trasporti con i suoi oltre 250 dipendenti crea soluzioni di trasporto intelligente, flessibile e connesso per garantire ai propri clienti globali un flusso di materiali completamente automatizzato all'interno degli stabilimenti. Con oltre 50 anni di esperienza di progettazione, sviluppo, produzione, integrazione, consegna chiavi in mano e assistenza per l'intero ciclo di vita di veicoli a guida automatica (AGV), ek robotics fa parte dell'élite tecnica in questo settore in rapida crescita nel futuro.