Back to top

Fino a poco fa, acquistare azionamenti, motori e cavi da fornitori diversi era la norma. La tecnologia ha semplificato il processo di selezione dei cavi e qualsiasi tecnico di installazione era in grado di scegliere i cavi adatti alle esigenze di un'applicazione specifica e di installarli senza causare problemi critici per il sistema.

Robot, macchine e AGV caratterizzano ogni istante della nostra quotidianità, non solo nel settore industriale: un preciso controllo del moto è imprescindibile. L’unione delle due tecnologie di motion (servoazionamenti) e movimento (AGV) consente a KOLLMORGEN di svolgere un ruolo da protagonista con soluzioni di “Motion in Movement – 4.0 Ready” per proporre sistemi integrati e completi, pronti per l’Industria 4.0.

La maggior parte dei parametri dell’azionamento AKD ha dati a 32 bit, ma per alcuni parametri sono invece da 64 bit. La comunicazione Modbus dell’azionamento AKD utilizza registri con una dimensione dati da 16 bit. Quindi per un parametro da 64 bit sono necessari quattro registri per inviare i dati utilizzando Modbus.
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
Subscribe to Blog in Motion